Image
Owner
Festo SE & Co. KG
ID: 4744

Ministerpräsident Kretschmann besucht Festo Stand beim Rundgang auf der Hannover Messe

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann informierte sich zu KI für die Produktion
Im Mittelpunkt des Besuchs des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann am 22. April 2024 bei Festo standen digitale Automatisierungslösungen und Künstliche Intelligenz für die Produktion. Zudem informierte er sich über die BionicHydrogenBattery, ein Konzept für die sichere, energieeffiziente Speicherung und den Transport von Wasserstoff mit Hilfe von Bakterien, und über Bildungslösungen im Bereich der Biologisierung.

Im Fokus des Rundgangs von Ministerpräsident Kretschmanns standen die digitale Automation und die Anwendung Künstlicher Intelligenz in der Produktion. So präsentierte Festo die Automatisierungslösung "Festo AX", die durch die Auswertung von Anlagendaten mit Methoden Künstlicher Intelligenz die Optimierung verschiedenster Prozesse in der Produktion ermöglicht. Die darin enthaltenen Industrial Apps nutzen standardisierte KI-Modelle, um zum Beispiel einzelne Komponenten im Produktionsprozess überwachen und optimieren zu können. So können Anwender die Produktivität steigern, Energiekosten senken, Qualitätsverluste vermeiden, administrative Shopfloor-Prozesse optimieren und – in Abstimmung mit Maschinenbauern – neue Geschäftsmodelle etablieren.

Beispielhaft zeigt Festo den Einsatz von Lösungen mit Künstlicher Intelligenz an der Herstellung von Fahrzeugbatterien. Hier wird der gesamte Prozess von der Materialbeschaffung über die Montage bis hin zur Wiederverwertung im Sinne einer Kreislaufwirtschaft abgebildet.

Eine weitere Station des Rundgangs war das vollautomatisierte biologische System "BionicHydrogenBattery", mit dem Festo einen völlig neuen Lösungsansatz für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff zeigt. Dieser wird mit Hilfe von Bakterien risikoarm und energieeffizient in Ameisensäure umgewandelt – und das bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen um 65 °C und geringen Drücken von 1,5 bar. Die Säure lässt sich problemlos speichern und transportieren. Am Zielort kehren die gleichen Bakterien den Prozess um und zerlegen die Säure wieder zu CO2 und Wasserstoff.

Mit der BionicHydrogenBattery bildet Festo im kleinen Maßstab den biologischen Prozess ab, der mit Automatisierungstechnik nun beliebig skaliert werden könnte. So wäre es künftig viel einfacher möglich, Wasserstoff dann herzustellen und zu speichern, wenn genug nachhaltig erzeugte Energie vorhanden ist – beispielsweise im Sommer oder in sonnenreichen Ländern – und ihn zurückzugewinnen, wenn er für die Energieerzeugung benötigt wird.

Zuletzt informierte sich der Ministerpräsident über die Aus- und Weiterbildung im Bereich Biologisierung. Für den Betrieb eines Bioprozesses wird Wissen aus den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik, Informatik und Biotechnologie benötigt. Ein neues Berufsbild entsteht: der Biomechatroniker. In einem modularen Lernkonzept wird dieses Wissen mittels kombinierter Hard- und Software vermittelt. Im Bereich der eigenen Berufsausbildung hat Festo gemeinsam mit der IHK Region Stuttgart die Zusatzqualifikation „Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“ auf den Weg gebracht. Auch in der Hochschulbildung gibt es konkrete Pläne: Festo entwirft derzeit mit der Hochschule Reutlingen einen neuen Studiengang Biomechatronik, in dem biologische und technische Inhalte verknüpft werden. 

Ministerpräsident Kretschmann besucht Festo auf Hannover Messe
Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (3. v.l.) besuchte Festo auf der Hannover Messe 2024. Empfangen wurde er unter anderen vom Vorstandsvorsitzenden von Festo Thomas Böck (ganz links), Dr. Ulrich Stoll ...
Ministerpräsident Kretschmann besucht Festo auf der Hannover Messe - BionicHydrogenBattery
Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) besuchte Festo auf der Hannover Messe 2024. Teil des Rundgangs war das Projekt "BionicHydrogenBattery". Empfangen wurde er unter anderen vom Vorstandsvorsitzenden von ...
Schlagwörter
Personne de contact
Maren
Karlin