Travel bans, limits on contact with others, quarantine rules – in times of a pandemic, service technicians and fitters are often unable to travel around the world to customers to commission their machines and plants on site. That is why customers can now conveniently book remote commissioning for axis systems at Festo. This makes commissioning online very quick and easy. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2021/04/16 | Global An interesting offer, not just in pandemic times Travel bans, limits on contact with others, quarantine rules – in times of a pandemic, service ... Lire le communiqué de presse
Le confinement du printemps 2020 a obligé la majorité des employés Festo à rejoindre les rangs de ceux qui travaillaient à domicile. Pourtant, en l'espace de seulement quatre semaines, ils ont réussi à développer une solution appropriée pour un respirateur d'urgence pour un traitement des effets du COVID-19, grâce à un processus de développement agile et des composants standard qui ont été rapidement livrés. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.08.2020 | Global Seulement quatre semaines pour un concept de ... Le confinement du printemps 2020 a obligé la majorité des employés Festo à rejoindre les rangs de ... Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.08.2020 | Globale Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les ... Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ... Lire le communiqué de presse
Le 29 juillet, Festo et le Fraunhofer IPA ont été récompensés pour leur application développée "Virus Fighters Handbook" lors de la cérémonie de remise des prix du Give a Breath Challenge à Munich, un concours d'idées organisé par Munich Re et la Fraunhofer Society pour lutter contre la crise du corona. Lire le communiqué de presse Image Munich Re 04.08.2020 | Global L'application Festo remporte le Give a Breath ... Le 29 juillet, Festo et le Fraunhofer IPA ont été récompensés pour leur application développée ... Lire le communiqué de presse