The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Global Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Lire le communiqué de presse
On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans le monde d'ici 2030. Parallèlement, les processus de production pour la chaîne cinématique électrifiée se transforment. Alors que les procédés de production semi-automatiques dominaient jusqu'à présent dans la construction automobile classique avec des moteurs à combustion, la fabrication de cellules de batteries et de moteurs électriques évolue de plus en plus vers des processus de production entièrement automatisés. En tant que fabricant... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Globale Tout sous contrôle, des cellules de batterie aux ... On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans ... Lire le communiqué de presse
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Globale Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Lire le communiqué de presse
Selon les estimations, d'ici 2025, quelque 600 000 tonnes de batteries usagées de voitures particulières électriques devront être recyclées. Étant donné que les batteries sont des dispositifs de stockage d'énergie fabriqués à partir de matières premières précieuses, cela soulève inévitablement la question de la durabilité. Festo propose donc des concepts d'automatisation modulaires non seulement pour la production de cellules, l'assemblage de modules et de packs de batteries et l'intégration de plate-forme, mais également pour le démontage et... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 23.05.2023 | Globale Boucler la boucle de l'électromobilité durablement Selon les estimations, d'ici 2025, quelque 600 000 tonnes de batteries usagées de voitures ... Lire le communiqué de presse
29.05.2026 | Globale The Battery Show Europe 2026 Visitez Festo au salon de Stuttgart, hall 3, stand E10 Communiqués de presse (4) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
13.01.2026 | Globale Grande-Bretagne Productronica 2025 Salon leader mondial pour le développement et la production de l'électronique Communiqués de presse (5) Images (9) Voir le dossier de presse Image Sebastian Resch Photography
2024/05/28 | Globale Battery Show Europe 2024 Reliable, economical, sustainable: The circular battery life cycle – solutions from cell production right up to ... Communiqués de presse (4) Images (15) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
22.05.2023 | Global Battery Show Europe 2023 Fiable, économique, durable : Le cycle de vie circulaire des batteries - des solutions de la production des cellules ... Communiqués de presse (5) Images (17) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG