Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un matériau d'emballage recyclable, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une grande ergonomie, le système de conditionnement sous blister Card-to-Card CABLIblue 870 s'avère être un véritable créateur de tendances. L'utilisation de la technique d'automatisation électrique de Festo augmente immensément la durabilité et l'efficacité dans cette application. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Globale Comment les machines d'emballage deviennent plus ... Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un ... Lire le communiqué de presse
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de machines d'emballage et les spécialistes de l'automatisation. Le partenariat stratégique entre Syntegon et Festo en est un excellent exemple. Grâce à cette coopération, Syntegon a pu simplifier ses processus et gérer plus efficacement les défis posés par la pandémie et la crise de la chaîne d'approvisionnement. Festo a maîtrisé avec succès la crise d'approvisionnement mondiale déclenchée par la pénurie de composants électroniques.... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.03.2024 | Global La standardisation profite à toutes les lignes de ... La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants ... Lire le communiqué de presse
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Lire le communiqué de presse
24.04.2026 | Globale Interpack 2026 7. jusqu'au 13 mai 2026, Messe Düsseldorf Communiqués de presse (7) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
04.05.2023 | Global Interpack 2023 Salon international de l'industrie mondiale de la transformation et de l'emballage. Une automatisation inspirante - ... Communiqués de presse (6) Images (24) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG