"Seamless Automation associe notre vaste portefeuille de solutions à une connectivité de bout en bout et à une expérience numérique intuitive pour nos clients", explique Frank Notz, directeur des ventes chez Festo. Les visiteurs pourront se plonger dans l'univers de cette Seamless Automation sur le stand de Festo dans le hall 13 de la foire de Hanovre. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 04.03.2026 | Globale L'automatisation sans faille transforme la ... "Seamless Automation associe notre vaste portefeuille de solutions à une connectivité de bout en ... Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Globale Interfaces flexibles dans l'ingénierie des ... Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule ... Lire le communiqué de presse
La production de pneus et la production de plaquettes semblent n'avoir absolument rien à voir l'une avec l'autre. Pourtant, en termes de technologie d'automatisation, elles utilisent la même technologie : La pneumatique régulée. C'est pourquoi Festo a poursuivi le développement de la technologie de l'air comprimé afin de rendre la pneumatique durable, économe en ressources et en énergie. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 28.09.2022 | Globale Aller vers l'avenir avec la pneumatique régulée La production de pneus et la production de plaquettes semblent n'avoir absolument rien à voir l'une ... Lire le communiqué de presse
Protective masks have been in short supply in these times of coronavirus. An innovative containerised production facility that enables businesses and healthcare organisations to produce their own masks to order could solve the problem. Developed in just six weeks by Mikron with engineering support from Festo, the mini factory uses a scalable system that can produce 50-100 face masks per minute. Lire le communiqué de presse Image Festo S.E. & Co. KG 2020/06/17 | Irlande Grande-Bretagne Mini factories in containers help reduce face mask ... Protective masks have been in short supply in these times of coronavirus. An innovative ... Lire le communiqué de presse