Festo montre, lors du salon SEMICON Europa 2026, comment les wafers peuvent être acheminés de manière efficace, précise et fiable tout au long du processus de fabrication des semi-conducteurs. Une installation de démonstration connectée reproduit l'ensemble du flux de travail, du FOUP à l'alignement des wafers, en passant par le traitement ultérieur dans des applications de chimie humide ou sous vide. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 06.11.2026 | Globale Des processus de manutention des plaquettes de ... Festo montre, lors du salon SEMICON Europa 2026, comment les wafers peuvent être acheminés de ... Lire le communiqué de presse
Festo, l'un des leaders mondiaux de la technique d'automatisation, intègre complètement Eichenberger Gewinde AG de Burg en Suisse au 1er avril 2026. À l'avenir, l'entreprise suisse portera le nom de "Festo Gewindetriebe AG". Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 31.03.2026 | Globale Eichenberger devient Festo Festo, l'un des leaders mondiaux de la technique d'automatisation, intègre complètement Eichenberger ... Lire le communiqué de presse
06.11.2026 | Globale Semicon Europe 2026 Semicon Europe est la plus grande plateforme européenne dédiée à l'électronique, qui rassemble les leaders du secteur ... Communiqués de presse (2) Images (4) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
29.05.2026 | Globale The Battery Show Europe 2026 Visitez Festo au salon de Stuttgart, hall 3, stand E10 Communiqués de presse (4) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
13.01.2026 | Globale Grande-Bretagne Productronica 2025 Salon leader mondial pour le développement et la production de l'électronique Communiqués de presse (5) Images (9) Voir le dossier de presse Image Sebastian Resch Photography
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Communiqués de presse (7) Images (11) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG