© Festo SE & Co. KG
HAHN Automation Group - Testeur de batterie EOLT
Test à 100 % entièrement automatisé des éléments de batterie : avec le testeur de batterie EOLT de HAHN Automation Group
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - EHPS electric standard gripper from Festo
The electric parallel gripper EHPS from Festo also contributes to the flexibility of the Elematic 3001 WAH case packer by reliably adapting the gripping force to sensitive workpieces.
© Festo SE & Co. KG
2024/03/28
|
Globale
La standardisation profite à toutes les lignes de conditionnement
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de ...
Lire le communiqué de presse
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de machines d'emballage et les spécialistes de l'automatisation. Le partenariat stratégique entre Syntegon et Festo en est un excellent exemple. Grâce à cette coopération, Syntegon a pu simplifier ses processus et gérer plus efficacement les défis posés par la pandémie et la ...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Terminal de distributeurs MPA
Le terminal de distributeurs MPA de Festo avec distributeurs proportionnels intégrés utilisés en standard dans le Sepion Coater 175 remplit des fonctions cruciales. Il assure entre autres la forme correcte du jet de pulvérisation et une...
© Festo SE & Co. KG
Kit de presse d'asservissement chez Syntegon
 Le RMA de Syntegon utilise le système de servopresse modulaire YJKP, qui fait également partie de la plate-forme d'automatisation Festo. Le système de servopresse modulaire est un système modulaire préconfiguré composé d'un logiciel, d&...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Système pilote RMA (Range Manual Assembly)
Le système pilote RMA (Range Manual Assembly) de Syntegon est une station d'assemblage très flexible pour les auto-injecteurs, les stylos, les systèmes de protection d'aiguille et d'autres dispositifs médicaux.
© Syntegon
Syntegon - Sépion Coater
La série Sepion Coater avec des tailles de tambour de 175 à 1000 litres est utilisée pour enrober des comprimés avec des films et du sucre.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Globale
Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des ...
Lire le communiqué de presse
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise ...