© Festo SE & Co. KG
Cycle Nereda
La technologie Nereda est basée sur un processus cyclique simple en trois étapes, qui se déroule dans un ou plusieurs réacteurs Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Comportement de sédimentation des granules de Nereda
La vitesse de sédimentation de la biomasse granulaire aérobie est jusqu'à trente fois plus rapide dans le procédé Nereda que dans les usines conventionnelles.
© Festo SE & Co. KG
Usine Nereda
L'usine Nereda (centre bas de l'image, deux grands réservoirs ronds et un plus petit) nécessite 75% moins d'espace que l'usine conventionnelle (centre haut de l'image, entouré d'arbres) tout en offrant les mêmes...
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Automation of modular plants
Automation of modular plants: highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Simplified integration into control systems
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to ...
Lire le communiqué de presse
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand. This is the case in water treatment, in the pharmaceutical, fine chemical and food industries and also in energy generation. Decentralised controllers from Festo are perfect for this. Festo developed the PA-Toolkit for programming these controllers to enable simple application engineering in line with the ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
The PA-Toolkit from Festo for programming decentralised controllers enables simple application engineering in line with MTP from Namur and ZVEI.