© Festo SE & Co. KG
2024/05/07
|
Globale
Many functions safe under the roof of VTUX
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and ...
Lire le communiqué de presse
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This brings flexibility and openness - true to the motto "Open Architecture".
© Festo SE & Co. KG
VTUX
VTUX: The new valve terminal combines the advantages of three classic valve terminals (photo: Festo)
© Festo SE & Co. KG
Festo Experience Center 2
Festo Experience Center bieten die Möglichkeit, innovativen Kundenservice im Kontext der Digitalisierung voranzutreiben. 
French translation unavailable for Borghi sceglie la tecnologia di Festo.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La ...
Lire le communiqué de presse
Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX. La nouvelle génération dispose de quatre nouvelles fonctionnalités clés basées sur les nouveaux contrôleurs et logiciels PROFINET, la « redondance système S2 » étant la plus importante.
© Festo SE & Co. KG
Interfaces de bus PROFINET Festo
Les nouvelles interfaces de bus PROFINET Festo : de nouvelles fonctionnalités pour plus d'applications, y compris dans l'industrie du process.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec module bus
Terminal de distributeurs CPX-MPA avec le nouveau module de bus CPX-FB43 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec module de bus
Terminal de distributeurs CPX-VTSA avec le nouveau module de bus CPX-FB44 /45 : Festo a mis à niveau ses interfaces de bus PROFINET pour la plateforme d'automatisation CPX.
© Festo SE & Co. KG
Ligne d'assemblage VUVG
Concept de production en deux étapes de Festo : dans un premier temps, les centres de production mondiaux produisent les composants de base du produit de manière efficace et en grande quantité. Cette étape de production est adaptée à la demande...
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 1 DE
Handling Guide Online von Festo: Damit konfigurieren und bestellen Konstrukteure und Projekteure smart und intuitiv ihre neue Systemlösung – in gerade einmal 20 Minuten.