Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 4173

Dr. Robert Habeck informiert sich zur automatisierten Kultivierung von Biomasse

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz besucht Festo Stand beim Rundgang auf der Hannover Messe
Im Mittelpunkt des Besuchs von Dr. Robert Habeck am 31. Mai 2022 bei Festo stand das Leitthema der Messe: die Transformation von Wirtschaft und Industrie hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wertschöpfung. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz schaute sich passend dazu den Photobioreaktor PhotoBionicCell von Festo an. Dieser zeigt, wie mit Automatisierungs- und Regelungstechnik die Kultivierung von Algen im großen Stil möglich wird. 

Festo legt besonderen Wert auf einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt. „Unser Anspruch ist es, einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität heutiger und kommender Generationen zu leisten. Das wollen wir mit der Kultivierung von Biomasse im großen Stil durch unsere Automatisierungstechnik erreichen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Dipl.-Ing. Dr. h.c. Oliver D. Jung beim Besuch von Dr. Robert Habeck auf dem Festo Stand.

PhotoBionicCell: Algen binden einhundert Mal mehr CO₂ als Landpflanzen
Mit dem Photobioreaktor PhotoBionicCell lassen sich Algen automatisiert kultivieren und ihr Wachstum kontrollieren. Algen können mit Automatisierungstechnik von Festo einhundert Mal mehr Kohlendioxid binden als Landpflanzen wie Bäume oder Mais. So werden die Algen im geschlossenen Kreislauf hocheffizient und ressourcenschonend gezüchtet.

Die von den Algen produzierten Stoffe dienen als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Medikamenten, Lebensmitteln, Kunststoffen oder Kosmetika. Anders als Produkte auf Erdölbasis können die biobasierten Endprodukte meist biologisch abgebaut und – ganz im Sinne einer gesamthaften Kreislaufwirtschaft – immer klimaneutral rückgeführt werden.

 

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

Dr. Robert Habeck auf Festo Stand_1
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz besucht Festo Stand beim Rundgang auf der Hannover Messe
Dr. Robert Habeck auf Festo Stand_2
Im Mittelpunkt des Besuchs von Dr. Robert Habeck stand die Transformation von Wirtschaft und Industrie hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wertschöpfung.
Dr. Robert Habeck auf Festo Stand_3
Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz schaute sich den Photobioreaktor PhotoBionicCell von Festo an.