La lingua automatizzata del camaleonte
Il cappuccio in silicone della pinza adattiva DHEF può ripiegarsi e afferrare oggetti di qualsiasi forma. Questo crea una presa salda e aderente. Il silicone elastico consente alla pinza di adattarsi con precisione a un'ampia gamma di geometrie. In combinazione con un azionamento pneumatico, la pinza adattiva richiede poca energia per una presa sicura.
Informe, rotondo, sensibile
A differenza delle pinze meccaniche attualmente disponibili sul mercato, che possono afferrare solo componenti specifici, la pinza adattiva è estremamente flessibile. Può gestire anche componenti con forme libere e geometrie rotonde. L'assenza di spigoli vivi lo rende ideale per la presa di oggetti sensibili, come ugelli dell'aria o strisce di finitura. La pinza può raccogliere più parti in un unico movimento, come ad esempio i dadi da una ciotola.
Ciò significa che la pinza bionica può essere utilizzata per movimentare piccole parti nella costruzione di macchine, nell'industria elettronica o automobilistica, in unità di alimentazione per impianti di imballaggio, per l'interazione uomo-robot durante le attività di assemblaggio o per estensioni protesiche nella tecnologia medica.
Caratteristiche pratiche del prodotto
La pinza ha una membrana elastica in silicone flessibile; una volta alimentato con aria compressa e aggiunta l'interfaccia robot standardizzata con attacchi aria integrati, è pronto per essere utilizzato come pratico componente di automazione. L'alloggiamento del sensore standard per il rilevamento della posizione e il blocco a baionetta per una facile sostituzione del cappuccio sono ulteriori utili caratteristiche.
La natura come modello
La combinazione unica di forza e forma della lingua del camaleonte può essere osservata quando è a caccia di insetti. Una volta che il camaleonte ha la sua preda nel mirino, la sua lingua schizza fuori come un elastico. Poco prima che la punta della lingua raggiunga l'insetto, si ritrae al centro, mentre i bordi continuano ad avanzare. Ciò consente alla lingua di adattarsi alla forma e alle dimensioni della preda e di racchiuderla saldamente. La preda si attacca alla lingua e viene tirata dentro come se fosse catturata da una lenza. La Festo Bionic Learning Network con i ricercatori dell'Università di Oslo ha utilizzato queste osservazioni durante lo sviluppo di un prototipo con il nome "FlexShapeGripper".
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.