This content was translated automatically.

图像
VTUX
所有者
Festo SE & Co. KG
ID: 5128

多种功能集于一身

Festo 的阀门终端 VTUX 集三种经典阀门终端的优点于一身
Festo 现在为其用户提供了更多便利:经典阀岛 CPV、MPA-L/S 和 VTUG 的成熟优势和所有实用功能现在都可以在多功能 VTUX 阀岛中找到。此外,AP-I 和 AP-A 通信系统为数字化生产提供了理想平台。这为电气和气动自动化提供了灵活性、开放式架构和无缝集成。

CPV、MPA-L/S 和 VTUG 三种经典阀岛的进一步发展,以其大流量和几乎无限的模块化给人留下了深刻印象。无论是集中式还是分散式,阀岛几乎适用于任何机器概念。阀岛模块可根据需要布置,结构紧凑,重量轻。它们节省了时间、空间和机器重量。

采用 AP 通信技术的开放性

有了 AP 通信技术,即使是远距离连接也变得易如反掌。这种通信技术为传感器集成等技术功能提供了基础架构,并实现了预测性维护等功能。具有 IP65/67 防护等级的 CPX-AP-A 远程 I/O 系统可通过基于以太网的现场总线进行实时通信。无缝连接还支持所有其他技术,如 IO-Link 或直接现场总线集成。

无论是集中式连接、分散式连接还是混合式连接,无缝连接方式都能提供可扩展的配置、集成的安全功能以及客户机器概念的灵活性。机器可高效通信、灵活发展并满足最高安全要求。从紧凑的单个应用到复杂的网络,它们涵盖了整个产品组合。

紧凑轻便

VTUX 设计轻巧,可安装在前端装置、龙门架或机器人手臂上。这使得压缩空气管路更短,效率更高。

VTUX 阀门终端标志着阀门终端新时代的开始--这与费斯托去年庆祝自动化技术创新 100 周年的活动不谋而合。VTUX 以其独特的功能成为未来的阀岛平台:

  • Festo 的 AP 技术是新的通信技术标准,可同时确保更低的成本和更高的性能。
  • 集成:它具有开放性,可进行功能集成,如预测性维护或与工业物联网 (IIOT) 中的云进行数据交换。
  • 结构紧凑、重量轻:可节省机器空间和重量,并通过加快工作周期提高生产率。简单的模块化设计缩短了组装和调试时间。

Festo 在 Interpack 2026 展会上:6 号展厅 A10 展台

关于费斯托:

费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。

来自 Festo 的 VTUX 阀门端子:CPV、MPA-L/S 和 VTUG 三种经典阀门端子的进一步发展,以其大流量和几乎无限的模块化而令人印象深刻。