图像
Semicon 2026
所有者
Festo SE & Co. KG
ID: 5182

Festo惊艳亮相SEMICON China 2026

2026年3月25日至27日,SEMICON China在上海举办。作为覆盖芯片设计、制造、封装测试及设备材料等完整产业链的重要平台,该展会汇聚全球半导体企业、技术专家及行业领袖。Festo以"创'芯'共赢,智造价值"为主题携多项面向半导体制造的创新解决方案惊艳亮相(展位:E7-7255),展示其在精密自动化、数字化及智能制造领域的技术积累,助力半导体产业提升制造效率及工艺稳定性。

中国的半导体产业已从"规模扩张"转向"技术驱动",这意味着市场对高端、高效、高可靠的自动化解决方案的需求正在快速提升,作为自动化领域的领先供应商,百年德企Festo的高品质产品和技术恰好满足了这一趋势。

2026年3月25日至27日,SEMICON China在上海举办。作为覆盖芯片设计、制造、封装测试及设备材料等完整产业链的重要平台,该展会汇聚全球半导体企业、技术专家及行业领袖。Festo以“创‘芯’共赢,智造价值”为主题携多项面向半导体制造的创新解决方案亮相(展位:E7-7255),展示其在精密自动化、数字化及智能制造领域的技术积累,助力半导体产业提升制造效率及工艺稳定性。

技术创新实现对晶圆制造工艺的精准掌控

2026年,全球半导体市场接近或将冲击万亿美元规模,芯片制造端正面临前所未有的挑战。随着工艺节点缩小与制造复杂度提升,半导体设备对各项环节中的颗粒生成、振动、夹持应力和液体用量的精度与洁净度不断提出更高要求,一个小小的阀门开关、一次微小的压力波动、一滴未被回收的胶体,都可能成为良率杀手,而应对这些的核心竞争力在于对制造全流程的“精准掌控”。

费斯托(Festo)将于现场展示一系列面向晶圆制造的系统化解决方案,包含:微米级气动定位控制系统、“非接触式”晶圆翘曲解决方案、Transfer Valve门阀开关控制方案、液体回吸控制解决方案,助力晶圆搬运、夹持、微定位与精密点胶等关键工艺段在智能化、绿色化与高端化转型中实现性能跃升与可持续发展。Festo所展示的这四种看似分散的技术,实际上指向同一个方向——将制造过程中的不确定性逐步收敛,并转化为可控制、可复现的系统能力。

Festo压电技术打破传统,构建全新气动控制单元

在确保精准与洁净度的同时,生产效率和能耗管理亦是各大晶圆厂运营中不可避免的挑战。Festo凭借独有的压电技术,用毫秒级的响应、帕斯卡级的精度、零污染的承诺,打破传统控制方案,打造全新的气动控制方案。

Festo 的压电产品(如 VTEP、VESC、VEAB 系列)并非只在传统比例阀上做简单升级,而是基于压电陶瓷材料特性构建的新一代气动控制单元。该控制单元以超快响应(1ms 动态响应速度)、超高精度(压力分辨率可达 Pa 级别)、静态功耗接近于零的超低功耗配合EtherCAT网络连接,实时获取压力/流量数据,完美契合了半导体工业场景的严苛需求,成为先进制程工艺中不可或缺的灵魂。

Festo本次展出的晶圆翘曲解决方案是基于多年真空夹持方案的深厚积累,推出了一套经过实践验证后构建的高度可靠且灵活可调的夹持系统,集成了高精度的比例压力阀岛、超低压压差传感器并搭载智能控制算法,值得关注的是,这套受控翘曲晶圆夹持方法已获专利,其核心控制算法与架构为Festo自主知识产权。

提升端到端服务实力,响应复杂多变的本土需求

作为第二大本土市场,Festo始终坚持在中国的深度本地化战略。2026年的中国半导体制造业,已经从“追赶者”逐步转向“结构性参与者”。在先进制程上,虽然仍有差距,但已经具备快速迭代和局部突破的能力。

为了全力支持中国半导体行业的发展,Festo在本土投入的技术人员团队逐渐壮大,覆盖从产品设计、研发、制造、客制化开发、现场支持等环节,以完整的技术供应链体系来响应国内半导体行业复杂多变的需求。在成本方面,Festo应用于半导体行业的解决方案采用紧凑经济型模块化设计,位于济南的全球生产中心为成本效益和稳定交付保驾护航。从2024年起,Festo位于上海的半导体创新中心正式落成,更完善了完全独立的品质保障体系和交货流程,展现出Festo深耕半导体行业的决心与实力。确保从需求的承接、研发的配合,交货速度到后续技术支持,都可以实现卓越的本土化端到端服务水准,以自动化技术为半导体行业注入新动能。

关于费斯托:

费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2025年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20600名员工,实现销售额33.3亿欧元。每年约8%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。

联系人
Chosen
Shen