Identificare le perdite con l'intelligenza artificiale
L'audit dell'efficienza energetica dell'aria compressa di Festo, è il perfetto punto di partenza per i clienti che desiderano aumentare l'efficienza energetica del proprio sistema di aria compressa e ridurre le emissioni di CO2, ma che non sanno davvero da dove cominciare. Gli esperti di efficienza energetica di Festo individuano i punti deboli e segnalano le misure con maggiori probabilità di ripagare il sistema di aria compressa del cliente. Mettono queste misure a disposizione sul portale online dei servizi di risparmio energetico Festo. Questo mostra al cliente, in modo semplice e strutturato, come monitorare le perdite. Infine consente di quantificare le perdite di energia e le emissioni di CO2.
Audit in cinque parti
L'audit dell'efficienza energetica dell'aria compressa si compone di cinque fasi. Nelle prime tre fasi, gli esperti di efficienza energetica di Festo analizzano la produzione, la preparazione e la distribuzione dell'aria compressa dell'intero sistema. Rivolgono quindi la loro attenzione alle applicazioni pneumatiche, ovvero alle macchine e agli impianti stessi. Analizzano l'efficienza energetica e rilevano eventuali perdite. Verificano se azionamenti, valvole e tubi sono dimensionati in modo ottimale, se le applicazioni di soffiaggio e sottovuoto sono progettate in modo efficiente e se è necessario ottimizzare i concetti di installazione e controllo. Nella quinta e ultima fase, gli specialisti progettano un sistema di monitoraggio dell'aria compressa con il quale è possibile monitorare costantemente gli stati energetici.
Al termine del processo, i clienti ricevono un report dettagliato con dati accuratamente documentati e raccomandazioni per l'azione, ponderate per priorità. Tra le altre cose, la documentazione stabilisce i consumi e i costi energetici, le riserve di energia e i valori di emissione di CO2 che molte aziende devono indicare nel loro rapporto di sostenibilità in conformità, ad esempio, a GRI o GHG.
Ora con intelligenza artificiale e machine learning
Festo Automation Experience, in breve Festo AX, è lo strumento perfetto per monitorare costantemente l'efficienza energetica di una macchina o di un sistema e adottare continuamente misure correttive, se deviazioni dai valori nominali causano un aumento del consumo di energia. È una soluzione facile da usare che sfrutta l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico, per aiutare l'utente a estrarre il massimo valore dai dati prodotti dalle macchine e dai sistemi. Ciò non solo aumenta la produttività, ma riduce anche i costi energetici e allo stesso tempo evita perdite di qualità.
Energia predittiva
Indipendentemente dal fatto che venga utilizzato dopo un audit o come misura autonoma, Festo AX fornisce supporto per tutte le attività relative all'uso efficiente dell'energia. Il monitoraggio continuo dell'energia è un modo semplice e valido per iniziare. Apporta trasparenza continua al consumo energetico di macchine (parti), linee e impianti e aiuta a valutare il successo delle misure di risparmio energetico messe in atto.
Festo AX Predictive Energy fornisce più intelligenza. Qui la linea di produzione registra un’“impronta digitale” del consumo energetico e la confronta continuamente con lo stato attuale. Grazie all'uso dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale, ora è possibile rilevare automaticamente le perdite.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.