In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies must demonstrate flexibility and adaptability. Festo is committed to innovating, improving operational efficiency, and offering customized solutions to meet customer needs. At the SPS Italia, Festo will present its "Blue World" approach, to reduce the environmental impact of industrial production. Additionally, the company will introduce three new technological solutions: the VTUX valve unit, the CPX-AP-A remote IO system, and the ELGD linear... Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/07/08 | Italy Festo at SPS Italia_TecneLab In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies ... Read press release
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/06/24 | Italy Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice ... Read press release
In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica piattaforma, distinguendosi per l'elevata portata e mantenendo un design compatto e leggero, ideale per l'uso su sistemi mobili come portali o bracci robotici. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/05/17 | Italy Unità valvole VTUX In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica ... Read press release
Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una tecnologia di guida innovativa che offre un'eccellente rigidità e capacità di carico. Le maggiori forze di avanzamento e accelerazione consentono tempi di processo ridotti e una lunga durata di servizio che, combinati a una maggiore affidabilità, riducono i tempi di fermo. Read press release Image Festo SE & Co. KG 2024/05/14 | Italy Asse lineare ELGD Festo Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una ... Read press release
Bioprocesses are becoming increasingly important for industry, as they represent sustainable alternatives to conventional production processes and enable the manufacture of new products. With BioTech Automation, Festo is presenting an overview of already available components and solutions at Analytica based on selected cultivation processes, which will be demonstrated in three bioreactors: a loop bioreactor, a stainless steel reactor and a benchtop laboratory reactor. Read press release Image Festo SE & Co. KG 02/24/2026 | Global Automation of bioreactors for algae, bacteria and ... Bioprocesses are becoming increasingly important for industry, as they represent sustainable ... Read press release
Compact, custom distribution plates for precise fluid control: Diffusion bonded manifolds enable tailored, contamination-free fluidic solutions through an adhesive-free joining process. The technology complements existing standard components and is aimed especially at applications in medical technology, diagnostics, laboratory automation and food analysis. Read press release Image Festo SE & Co. KG 02/24/2026 | Global Diffusion Bonded Manifolds: Precise Fluidic ... Compact, custom distribution plates for precise fluid control: Diffusion bonded manifolds enable ... Read press release
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times and a long service life. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in the axis family ideal for use in cleanrooms. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Precise and dynamic Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same ... Read press release
Festo is now making it even easier for its users: the proven advantages and all the useful functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This provides flexibility, enables open architectures and the seamless integration of electrical and pneumatic automation. Read press release Image Festo SE & Co. KG 11/24/2025 | Global Many functions under one roof Festo is now making it even easier for its users: the proven advantages and all the useful functions ... Read press release
02/24/2026 | Global Analytica 2026 Highlights include diffusion bonded manifolds and automation for bioreactors - from laboratory to production Press Releases (2) Images (5) View press kit Image Festo SE & Co. KG
11/23/2025 | Global SPS 2025 The automation trade fair in Nuremberg Press Releases (5) Images (9) View press kit Image Arturo Rivas
11/23/2025 | Global United Kingdom Productronica 2025 World's leading trade fair for the development and production of electronics Press Releases (5) Images (9) View press kit Image Sebastian Resch Photography
11/16/2025 | Global Compamed 2025 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Press Releases (4) Images (17) View press kit Image Messe Duesseldorf