Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile, senza la necessità di costosi laboratori di biosicurezza. Questo sistema di test, sviluppato dalla società londinese Fast MDx, riduce il tempo di attesa da 24 a 48 ore a solo una o due ore. Il nuovo sistema utilizza la tecnologia di automazione di Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/02/27 | Globale Salvare vite in tutto il mondo con test ... Fast MDx mostra quanti agenti patogeni possono essere rilevati con una velocità impareggiabile ... Leggi communicato stampa
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio di €37.000 all'anno in costi energetici. Leggi communicato stampa Immagine Wellspect 2023/02/27 | Global €37.000 in meno di costi energetici nella ... Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l ... Leggi communicato stampa
2024/02/21 | Global Hannover Messe Press Preview 2024 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Comunicati stampa (6) Immagini (20) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/02/13 | Global Hannover Messe Press Preview 2023 Il futuro del nostro pianeta presenta sfide importanti. Da un lato, si tratta di approvvigionare la popolazione mondiale ... Comunicati stampa (4) Immagini (22) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2022/03/16 | Global Hannover Messe Press Preview 2022 Festo AX opens up new horizons in digitalisation Comunicati stampa (2) Immagini (4) Visualizza la cartella stampa Immagine Artist