© Festo SE & Co. KG
Ciclo di Nereda
La tecnologia Nereda si basa su un semplice processo ciclico a tre stadi, che avviene in uno o più reattori di Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Sedimentazione dei granuli Nereda
La velocità di sedimentazione della biomassa granulare aerobica è fino a trenta volte più veloce nel processo Nereda rispetto agli impianti convenzionali.
© Festo SE & Co. KG
Impianto Nereda
L'impianto di Nereda (al centro in basso nell'immagine, due vasche rotonde grandi e una più piccola) necessita di oltre il 75% di spazio in meno rispetto all'impianto convenzionale (al centro in alto nell'immagine, circondato da...
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Automazione degli impianti modulari
Automazione degli impianti modulari: impianti di produzione altamente flessibili e modulari con automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Integrazione semplificata nei sistemi di controllo
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono ...
Leggi comunicato stampa
Impianti di produzione altamente flessibili e modulari con l’automazione decentralizzata consentono all'industria di processo di reagire alle fluttuazioni della domanda. È il caso del trattamento delle acque, dell'industria farmaceutica, della chimica fine e alimentare e anche della produzione di energia. In questi casi, i controllori decentralizzati di Festo sono la soluzione migliore. Festo ha sviluppato il PA-Toolkit per la ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
Il PA-Toolkit di Festo per la programmazione dei controllori decentralizzati consente una semplice ingegneria delle applicazioni in linea con MTP di Namur e ZVEI.