© Festo SE & Co. KG
Elettrificazione del gruppo propulsore
La domanda di automazione per la produzione di celle di batteria e altri componenti per veicoli elettrici è in aumento. Il grado di automazione nella produzione è in aumento a causa dell'elettrificazione dei propulsori.
© Festo SE & Co. KG
Valvola a impulsi VSVA
Due to the pulsating blowing, the blowing impulse is stronger than with continuous air flow. By suspending the blowing process, up to 80 percent energy is saved.
© Festo SE & Co. KG
Automotive Industry
The AI solution for clamping systems in the automotive industry prevents expensive machine failures.
© Festo SE & Co. KG
Manifold con valvole a sede inclinata VZXA
Risparmia spazio ed evita perdite utilizzando diverse valvole a sede inclinata tipo VZXA montate in un manifold
© Festo SE & Co. KG
Pressa indurente
Con il Festo Motion Terminal VTEM è ora possibile ottenere potenziali risparmi per le operazioni di carico nelle presse per il trattamento dei pneumatici.
© Festo SE & Co. KG
Bilanciatore
L'ergonomia migliora l'efficienza: un bilanciatore servo-pneumatico combinato con la soluzione di azionamento YHBP di Festo consente ai dipendenti dei reparti assemblaggio e logistica di sollevare e spostare i carichi senza sforzo.
Italian translation unavailable for New Cartesian Motion Solution from Festo Slashes OEM Engineering, Assembly, and Programming Costs.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfacce flessibili nell'impiantistica
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ...
Leggi comunicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...