In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies must demonstrate flexibility and adaptability. Festo is committed to innovating, improving operational efficiency, and offering customized solutions to meet customer needs. At the SPS Italia, Festo will present its "Blue World" approach, to reduce the environmental impact of industrial production. Additionally, the company will introduce three new technological solutions: the VTUX valve unit, the CPX-AP-A remote IO system, and the ELGD linear... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/07/08 | Italy Festo at SPS Italia_TecneLab In the current market, characterized by evolving technological and regulatory challenges, companies ... Persbericht lezen
Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice effetto della serie ADN e ADN-S. La serie ADN segue la norma ISO 21287 con oltre 350 varianti, ed è disponibile in diverse taglie: dal diametro 12 al 125mm, con corse standard fino a 500mm e differenti tipologie di ammortizzazione. Il profilo è dotato di tre facce con scanalature a T per alloggiare un sensore di finecorsa delle serie SMT-8M-A e SDBT-MSX con funzione di autoapprendimento del campo magnetico. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/06/24 | Italy Cilindro a doppio effetto ADN e ADN-S Tra le soluzioni Core Product Range Festo troviamo gli attuatori compatti a doppio o semplice ... Persbericht lezen
In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica piattaforma, distinguendosi per l'elevata portata e mantenendo un design compatto e leggero, ideale per l'uso su sistemi mobili come portali o bracci robotici. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/05/17 | Italy Unità valvole VTUX In qualità di erede delle soluzioni CPV, MPA-L/S e VTUG, ne combina tutti i vantaggi in un’unica ... Persbericht lezen
Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una tecnologia di guida innovativa che offre un'eccellente rigidità e capacità di carico. Le maggiori forze di avanzamento e accelerazione consentono tempi di processo ridotti e una lunga durata di servizio che, combinati a una maggiore affidabilità, riducono i tempi di fermo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/05/14 | Italy Asse lineare ELGD Festo Disponibile nelle versioni a vite ELGD-BS e a cinghia dentata ELGD-TB, l’asse presenta una ... Persbericht lezen
Twee wereldspelers, één gezamenlijk succesverhaal: ook in 2026 is Festo voor Bosch de voorkeursleverancier voor automatiseringsproducten op het gebied van 'pneumatische componenten'. Daarmee is Festo ook het eerste aanspreekpunt voor nieuwe machine- en installatieprojecten. Sinds 2015 vertrouwt Bosch al voor het elfde jaar op rij op Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/07/17 | Wereldwijd Festo opnieuw Preferred Supplier van Bosch Twee wereldspelers, één gezamenlijk succesverhaal: ook in 2026 is Festo voor Bosch de ... Persbericht lezen
Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op het eerste contact van de batterijcellen met elektrische spanning. De batterijcellen worden doorboord met lansen en het vormgas dat tijdens het contact ontstaat, wordt afgezogen. Voor het hanteren en doorboren van de batterijcellen worden pneumatische en elektrische aandrijvingen van Festo gebruikt. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/06/01 | Wereldwijd Betrouwbaar ontgassen bij de productie van ... Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op ... Persbericht lezen
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Persbericht lezen
Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ongeveer 30% per jaar toenemen. Tegelijkertijd veranderen de productieprocessen voor de geëlektrificeerde aandrijflijn. Terwijl semi-geautomatiseerde productieprocessen de traditionele autofabricage met verbrandingsmotoren tot nu toe domineerden, ontwikkelt de productie van batterijcellen en elektromotoren zich steeds meer tot volledig geautomatiseerde productieprocessen. Als toonaangevende fabrikant van automatiseringstechnologie heeft Festo... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Alles onder controle, van batterijcellen tot ... Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ... Persbericht lezen
2026/05/29 | Wereldwijd De batterijbeurs Europa 2026 Bezoek Festo op de beurs in Stuttgart in hal 3 op stand E10 Persberichten (4) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/24 | Wereldwijd Interpack 2026 7. tot 13 mei 2026, Messe Düsseldorf Persberichten (7) Afbeeldingen (16) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/04/21 | Wereldwijd Hannover Messe 2026 Automatisering voor een wereld in beweging. Persberichten (6) Afbeeldingen (17) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2026/03/23 | Global LogiMAT 2026 24. - 26 maart 2026, Messe Stuttgart. U bent van harte uitgenodigd om de Festo stand te bezoeken: Hal 3, Stand 3D29. Persberichten (3) Afbeeldingen (5) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG