Op SEMICON Europa 2026 laat Festo zien hoe wafers efficiënt, nauwkeurig en procesveilig door de halfgeleiderproductie kunnen worden vervoerd. Een gekoppelde demonstratie-installatie toont de volledige workflow, van de FOUP via de uitlijning van de wafers tot de verdere verwerking in natchemische of vacuümgebaseerde toepassingen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/11/06 | Wereldwijd Naadloze wafer-handlingprocessen voor meer ... Op SEMICON Europa 2026 laat Festo zien hoe wafers efficiënt, nauwkeurig en procesveilig door de ... Persbericht lezen
Festo wil de kwaliteitsnormen voor zijn hardware doorvoeren in digitale product- en simulatiemodellen. Hierdoor moeten machinebouwers automatiseringsoplossingen zo realistisch mogelijk virtueel kunnen ontwikkelen en valideren. Op termijn moeten dergelijke modellen ook de ontwikkeling en het testen van autonome automatiseringssystemen ondersteunen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/21 | Wereldwijd Festo ontwikkelt met NVIDIA-technologieën digitale ... Festo wil de kwaliteitsnormen voor zijn hardware doorvoeren in digitale product- en ... Persbericht lezen
Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal, biedt Festo nu een krachtige elektrische aandrijfoplossing voor de voedingsmiddelen-, verpakkings- en farmaceutische industrie. Samen met de bijpassende motorkabel vormen de motor, de kabel en de aandrijving een volledig op elkaar afgestemde totaaloplossing in hygiënisch ontwerp uit één hand. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Wereldwijd Complete elektrische oplossing in hygiënisch ... Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal ... Persbericht lezen
Festo laat op de Hydrogen Technology World Expo 2026 zien hoe elektrolyse-installaties en waterstofinstallaties veilig, modulair en schaalbaar kunnen worden geautomatiseerd. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/08 | Wereldwijd Als waterstof een grote rol gaat spelen, moet de ... Festo laat op de Hydrogen Technology World Expo 2026 zien hoe elektrolyse-installaties en ... Persbericht lezen
Op de Compamed-beurs toont Festo de nieuwe besturing CECC-AX in een vloeistofdoseertoepassing. Deze combineert PLC-programmering met Python en maakt zo een flexibele implementatie van verschillende functies mogelijk binnen een zeer compacte inbouwruimte. Hierdoor is de besturing bij uitstek geschikt voor gebruik in compacte tafelmodellen en subsystemen – bijvoorbeeld bij monstervoorbereiding, pre-analytiek of bij de geautomatiseerde verwerking van vloeistoffen en verbruiksartikelen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/05 | Wereldwijd Compacte besturing voor flexibele toepassingen in ... Op de Compamed-beurs toont Festo de nieuwe besturing CECC-AX in een vloeistofdoseertoepassing. Deze ... Persbericht lezen
Van moderne productie tot schoon water en hernieuwbare energie: Festo stimuleert uitmuntendheid in het beroepsonderwijs en de dialoog tussen het onderwijs en de industrie om de vakmensen van morgen op te leiden. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/09/17 | Wereldwijd Festo op de WorldSkills in Shanghai Van moderne productie tot schoon water en hernieuwbare energie: Festo stimuleert uitmuntendheid in ... Persbericht lezen
Twee wereldspelers, één gezamenlijk succesverhaal: ook in 2026 is Festo voor Bosch de voorkeursleverancier voor automatiseringsproducten op het gebied van 'pneumatische componenten'. Daarmee is Festo ook het eerste aanspreekpunt voor nieuwe machine- en installatieprojecten. Sinds 2015 vertrouwt Bosch al voor het elfde jaar op rij op Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/07/17 | Wereldwijd Festo opnieuw Preferred Supplier van Bosch Twee wereldspelers, één gezamenlijk succesverhaal: ook in 2026 is Festo voor Bosch de ... Persbericht lezen
Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op het eerste contact van de batterijcellen met elektrische spanning. De batterijcellen worden doorboord met lansen en het vormgas dat tijdens het contact ontstaat, wordt afgezogen. Voor het hanteren en doorboren van de batterijcellen worden pneumatische en elektrische aandrijvingen van Festo gebruikt. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/06/01 | Wereldwijd Betrouwbaar ontgassen bij de productie van ... Ontgassen en afdichten zijn kernprocessen bij de productie van batterijcellen die direct volgen op ... Persbericht lezen
The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past: Liebherr has developed a system that automatically removes the battery cover screws - regardless of whether they are attached horizontally or vertically to the battery housing. The CMAD servo-pneumatic position controller from Festo, which makes position-independent unscrewing possible in the first place, plays a major role in this automation solution. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Automated dismantling of electric batteries The manual dismantling of end-of-life batteries in electric vehicles is now a thing of the past ... Persbericht lezen
Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ongeveer 30% per jaar toenemen. Tegelijkertijd veranderen de productieprocessen voor de geëlektrificeerde aandrijflijn. Terwijl semi-geautomatiseerde productieprocessen de traditionele autofabricage met verbrandingsmotoren tot nu toe domineerden, ontwikkelt de productie van batterijcellen en elektromotoren zich steeds meer tot volledig geautomatiseerde productieprocessen. Als toonaangevende fabrikant van automatiseringstechnologie heeft Festo... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Alles onder controle, van batterijcellen tot ... Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ... Persbericht lezen
Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for recycling in 2030. This inevitably raises the question of sustainability, as batteries are energy storage devices made from critical raw materials. Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for dismantling and recycling or separating the materials. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Automated processes for battery recycling Experts estimate that around 3 million tonnes of used batteries from electric cars will be due for ... Persbericht lezen
Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future as a financially independent family-owned company. The program is also intended to strengthen and expand the company’s position as a globally successful innovation leader. Alongside structural realignments to its global organization, the company plans to cut 1,300 positions in Germany. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 05/08/2026 | Global Transformation Program for sustainable Growth and ... Festo has launched a company-wide transformation program to position itself for a sustainable future ... Persbericht lezen
Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar verpakkingsmateriaal, laag energieverbruik, hoge snelheid en ergonomie bewijst het CABLIblue 870 kaart-naar-kaart blistersysteem een echte trendsetter te zijn. Het gebruik van elektrische automatiseringstechnologie van Festo verhoogt de duurzaamheid en efficiëntie in deze toepassing enorm. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Wereldwijd Hoe verpakkingsmachines duurzamer en efficiënter ... Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar ... Persbericht lezen
Festo heeft een solide bedrijfsresultaat behaald in het boekjaar 2025. Na een omzetdaling van 3,7% als gevolg van de economische situatie, concentreert Festo zich op het uitbreiden van zijn innovatief leiderschap en concurrentievermogen in 2026. Daartoe zet het bedrijf zijn structurele ontwikkeling voort en investeert het in de uitbreiding van naadloze automatisering met een consistent portfolio, naadloze connectiviteit en een intuïtieve digitale ervaring met een O&O-ratio van meer dan 8%. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Wereldwijd Festo creëert basis voor groei Festo heeft een solide bedrijfsresultaat behaald in het boekjaar 2025. Na een omzetdaling van 3,7% ... Persbericht lezen
Festo is een onafhankelijk familiebedrijf en een wereldspeler in automatiseringstechnologie en technisch onderwijs, met hoofdkantoor in Esslingen a.N. (Duitsland) - met meer dan 20.000 werknemers op ongeveer 250 locaties wereldwijd, een omzet van 3,33 miljard euro en een R&D-percentage van meer dan 8%. Als partner in beweging biedt Festo geïntegreerde en naadloze pneumatische, elektrische en digitale aandrijftechnologieën in alle sectoren - inclusief software- en AI-oplossingen en op maat gemaakte trainingsconcepten - voor 300.000 klanten in... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/17 | Wereldwijd De Festo Groep Festo is een onafhankelijk familiebedrijf en een wereldspeler in automatiseringstechnologie en ... Persbericht lezen
Op de Next-Gen Life Science Automation onderzoekt Festo nieuwe oplossingen voor medische technologie en laboratoriumautomatisering. Op de Hannover Messe 2026 demonstreren Festo en Fraunhofer IPA de constructie van een cassette voor de processtap van het modificeren van cellen in CAR-T celtherapie. Automatisering vermindert de productietijden en -kosten aanzienlijk, waardoor op maat gemaakte kankertherapieën sneller, goedkoper en voor meer patiënten beschikbaar worden. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/15 | Wereldwijd Celtherapieën op maat voor de behandeling van ... Op de Next-Gen Life Science Automation onderzoekt Festo nieuwe oplossingen voor medische technologie ... Persbericht lezen