© Festo SE & Co. KG
2024/05/07
|
Wereldwijd, België, Ierland, Nederland, Groot-Brittannië
Autonomous Flying in a Swarm
For more than 15 years, the Bionic Learning Network has been focusing on the fascination of flying. In addition ...
Persbericht lezen
For more than 15 years, the Bionic Learning Network has been focusing on the fascination of flying. In addition to the technical decoding of bird flight, the team has researched and technologically implemented numerous other flying objects and their natural principles. With the BionicBee, the Bionic Learning Network has now for the first time developed a flying object that can fly in large numbers and completely autonomously in a swarm. The BionicBee ...
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - swarm flight
Botsingsvrije vlucht: Om in een zwerm te vliegen, volgen de bijen de paden die door een centrale computer worden gespecificeerd.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - Info Graphic
Functionele integratie in een kleine ruimte: Het bijenlichaam bevat het compacte ontwerp voor het vleugelslagmechanisme, de communicatietechnologie en de besturingscomponenten voor de vleugelslag en de aanpassing van de vleugelgeometrie.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee 2
Natuurlijke vliegmanoeuvres met vier vrijheidsgraden: De kunstbij vliegt met een vleugelslagfrequentie van 15 tot 20 hertz. De vleugels slaan naar voren en naar achteren in een hoek van 180 graden.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee 1
De BionicBee is het kleinste vliegende object van het Bionic Learning Network tot nu toe. Voor het eerst gebruikten de ontwikkelaars de methodologie van generatief ontwerp.
QM Systems 4
The high-speed vial filling, capping and labelling line designed by QM Systems.
QM Systems 3
A label is printed and applied, giving batch code traceability.    
QM Systems 2
The cap fitting process picks and applies each cap to a specific torque using the Festo EHMD.
QM Systems 1
The automated filling line incorporates Festo’s VTOE dispensing heads and VAEM high speed valve control module.