Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal, biedt Festo nu een krachtige elektrische aandrijfoplossing voor de voedingsmiddelen-, verpakkings- en farmaceutische industrie. Samen met de bijpassende motorkabel vormen de motor, de kabel en de aandrijving een volledig op elkaar afgestemde totaaloplossing in hygiënisch ontwerp uit één hand. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/19 | Wereldwijd Complete elektrische oplossing in hygiënisch ... Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal ... Persbericht lezen
With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and packaging machines are on the safe side. This product combination from Festo guarantees compliance with food safety requirements. But Festo has suitable tubing/fitting combinations for other extreme situations too. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2022/04/25 | Wereldwijd On the safe side With the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR, manufacturers of food and ... Persbericht lezen
"For challenging tasks in thermoforming, ILLIG is your best bet," is a frequent refrain from manufacturers of branded goods. ILLIG Maschinenbau is a pioneer and market leader in the manufacture of machines and tools for producing plastic packaging using thermoforming. Its new thermoforming system RedLine RDF 85 now enables the use of off-system tool systems. This is how the company is setting new standards in flexibility. Also integrated is a stack handling system with electric axes from Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2022/04/25 | Wereldwijd Compatible with many tools "For challenging tasks in thermoforming, ILLIG is your best bet," is a frequent refrain from ... Persbericht lezen
2025/09/12 | Wereldwijd Drinktec World’s Leading Trade Fair for the Beverage and Liquid Food Industry. Persberichten (4) Afbeeldingen (8) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2023/05/04 | Global Interpack 2023 International trade fair for the global processing and packaging industry Persberichten (6) Afbeeldingen (24) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2022/04/25 | Global Anuga FoodTec 2022 April 26th to 29th 2022 Persberichten (4) Afbeeldingen (12) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG