This content was translated automatically.

Afbeelding
Edelstahl Kombination EPRF EMMH
Eigenaar
Festo SE & Co. KG
ID: 5224

Complete elektrische oplossing in hygiënisch ontwerp uit één hand

Festo combineert de elektrische cilinder EPRF en de servomotor EMMH van roestvrij staal
Met de combinatie van de elektromotorcilinder EPRF en de servomotor EMMH, beide van roestvrij staal, biedt Festo nu een krachtige elektrische aandrijfoplossing voor de voedingsmiddelen-, verpakkings- en farmaceutische industrie. Samen met de bijpassende motorkabel vormen de motor, de kabel en de aandrijving een volledig op elkaar afgestemde totaaloplossing in hygiënisch ontwerp uit één hand.

De bijzondere kracht van de oplossing ligt in het totaalconcept: de EMMH en EPRF vormen samen met de bijbehorende motorkabel een complete oplossing bestaande uit motor, kabel en aandrijving in Hygienic Design, ontwikkeld door één enkele leverancier. Gebruikers profiteren hierdoor van optimaal op elkaar afgestemde componenten, een consistente systeemintegratie en een hoge bedrijfszekerheid. Met de nieuwe oplossing in hygiënisch ontwerp ondersteunt Festo machinebouwers en installatiebeheerders bij het efficiënt, betrouwbaar en hygiënisch inrichten van productieprocessen.

Overal waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, reinigbaarheid en corrosiebestendigheid, is de roestvrijstalen combinatie van de elektrische cilinder EPRF en de servomotor EMMH precies de juiste oplossing. Beide componenten zijn speciaal ontwikkeld voor hygiënisch kritische productieomgevingen en voldoen met hun roestvrijstalen behuizing van kwaliteit 316L en beschermingsklasse IP69K aan de eisen van veeleisende reinigingsprocessen in voedseltoepassingen en andere ruwe omgevingen.

Hoge snelheid en groot temperatuurbereik

Met een snelheid van 1 m/s behoort de elektromotor tot de snelste op de markt. Extreem lage en hoge temperaturen van -10 °C tot +60 °C hebben geen invloed op de aandrijving. De elektromotorcilinder EPRF overtuigt door zijn strakke, reinigingsvriendelijke ontwerp, hoge corrosiebestendigheid en flexibele integratiemogelijkheden. In combinatie met de roestvrijstalen servomotor EMMH ontstaat een krachtig aandrijfsysteem dat precisie, dynamiek en betrouwbaarheid combineert. De op elkaar afgestemde componenten maken een eenvoudige installatie mogelijk en verminderen de engineeringinspanning.

Elektrische cilinder EPRF | Festo DE

Servomotor EMMH-AS | Festo DE

About Festo

Festo is a global player and an independent family-owned company with headquarters in Esslingen am Neckar, Germany. Festo has set standards in industrial automation technology and technical education ever since its establishment, thereby making a contribution to sustainable development of the environment, the economy and society. The company supplies pneumatic and electrical automation technology to 300,000 customers of factory and process automation in over 35 industries. Digitalization, AI and the LifeTech sector with medical technology and laboratory automation are becoming increasingly important. The products and services are available in 176 countries. With about 20,600 employees in over 250 branch offices in around 60 countries worldwide, Festo achieved a turnover of around €3.33 billion in 2025. More than 8% of this turnover is invested in research and development. In this learning company, 1.5 % of turnover is invested in basic and further training. Festo Didactic SE is a leading provider of technical education and training and offers its customers worldwide comprehensive digital and physical learning solutions in the industrial environment.

Elektrische cilinder EPRF en servomotor EMMH
Elektrische cilinder EPRF en servomotor EMMH: complete elektrische oplossing in hygiënisch ontwerp uit één hand