Op de Compamed-beurs toont Festo de nieuwe besturing CECC-AX in een vloeistofdoseertoepassing. Deze combineert PLC-programmering met Python en maakt zo een flexibele implementatie van verschillende functies mogelijk binnen een zeer compacte inbouwruimte. Hierdoor is de besturing bij uitstek geschikt voor gebruik in compacte tafelmodellen en subsystemen – bijvoorbeeld bij monstervoorbereiding, pre-analytiek of bij de geautomatiseerde verwerking van vloeistoffen en verbruiksartikelen. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/10/05 | Wereldwijd Compacte besturing voor flexibele toepassingen in ... Op de Compamed-beurs toont Festo de nieuwe besturing CECC-AX in een vloeistofdoseertoepassing. Deze ... Persbericht lezen
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Wereldwijd Duitsland A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Persbericht lezen
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge doorvoer van monsters. Zelfs met hooggekwalificeerd laboratoriumpersoneel is het niet meer mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Laboratoriumprocessen konden niet langer om de automatisering heen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf MolGen de Pureprep TTR ontwikkeld die 320 patiëntmonsters per uur kan prepareren voor verdere moleculaire verwerking. Ook aan boord: laboratoriumspecifieke automatiseringstechniek van Festo. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2023/04/03 | Wereldwijd Supersnelle doorvoer van monsters Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben ... Persbericht lezen
Dispensing, aspirating, pipetting – precision is a must when handling very small volumes of liquid. So how do specialists in laboratory automation manage to meet their quality requirements reliably and efficiently, even with high throughputs? How do they achieve reproducible results and avoid contamination? The Life Science webinar from automation specialist Festo provides clear answers to these and many other questions. When? On Wednesday, 16 June 2021, from 3:30 to 4:30 pm (CET) at the following link: https://festo.com/liquidhandling-webinar Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2021/05/27 | Wereldwijd How to control precisely very small volumes of ... Dispensing, aspirating, pipetting – precision is a must when handling very small volumes of liquid ... Persbericht lezen
2024/04/08 | Global Analytica 2024 April 9th to 12th, 2024 Persberichten (9) Afbeeldingen (34) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG