© Festo SE & Co. KG
2023/07/19
|
USA
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Persbericht lezen
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
2023/08/04
|
Canada
Saving lives with low-cost molecular diagnostic tests, with Festo on board
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. ...
Persbericht lezen
The Fast MDx testing system is not only a game-changer in pathogen detection, it promises to be a life saver. Available starting in June, Fast MDx is the world’s first fully automated, high-throughput, near-patient molecular diagnostic testing system.  Developed by the London, England-based social enterprise company of the same name with engineering support and automation technology from Festo, this extremely compact, mobile platform cuts ...
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Wereldwijd
Supersnelle doorvoer van monsters
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge ...
Persbericht lezen
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge doorvoer van monsters. Zelfs met hooggekwalificeerd laboratoriumpersoneel is het niet meer mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Laboratoriumprocessen konden niet langer om de automatisering heen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf MolGen de Pureprep TTR ontwikkeld die 320 patiëntmonsters per uur kan prepareren voor verdere ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE pipetteerkop
Met een open pipetteersysteem met de DHOE-pipetteerkop kunnen voor het eenvoudige vloeistoftransport de belangrijkste pipetteerfuncties naar wens worden ingesteld en flexibel worden uitgebreid – het systeem is ook compatibel met de grootste...
© Festo SE & Co. KG
Molgen - Pipetteren
Kleinste pipetteervolumes: met de pipetteerkop verdeelt de tweede robotarm vloeistoffen op een microtiterplaat.  
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje openen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje grijpen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Hoge verwerkingscapaciteit: de installatie PurePrep TT prepareert volledig automatisch 320 patiëntmonsters per uur voor PCR-tests. Ook aan boord is de laboratoriumspecifieke automatiseringstechniek van Festo.
Dutch translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.