Erster programmierbarer Zylinderschalter
So einfach war es noch nie, einen Zylinderschalter in Betrieb zu nehmen: Anwender in der Fabrikautomatisierung, Elektronikindustrie und im Kleinteilehandling montieren den SDBT-MSX einfach grob in der Endlage, verbinden das Kabel mit der Steuerung und schalten die Anlage ein. Fertig ist die Installation.
Flexibles Einlernen
Die automatische Schaltpunkterkennung des Zylinderschalters lernt den Schaltpunkt im Betrieb ein. Dazu ist während der Installation nicht einmal eine Spannungsversorgung notwendig. Alternativ können Inbetriebnehmer auch die kapazitative Bedientaste benutzen: Mit ihr teacht man den Schaltpunkt von Hand ein. Ebenso lassen sich die Stellungen PNP/NPN, NO/NC sowie eine Schaltfensterbreite von 2 bis 15 mm definieren. Diese Flexibilität reduziert die Typenvielfalt an Zylinderschaltern in der Lagerhaltung.
Der Zylinderschalter SDBT-MSX passt auf alle Antriebe mit T-Nut. Am besten harmoniert er mit den Antrieben aus dem Haus Festo wie beispielsweise mit dem Normzylinder DSBC, dem Führungszylinder DFM, dem Rundzylinder DSNU, dem Kompaktzylinder ADN oder dem Mini-Schlitten DGST. Als Teil des Festo Kernprogramms sind die Lieferzeiten des SDBT-MSX kurz bei gleichzeitig weltweiter Verfügbarkeit. Dank seines attraktiven Preises und seiner langen Nutzungsdauer ist der robuste Zylinderschalter prädestiniert für viele Anwendungen in unterschiedlichen Branchen.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.