Copy of Elektrisch automatisieren mit dem CMMT Entwickler-Kit
Kompatibel, kompakt, kostengünstig – das neue Entwickler-Kit CMMT-ST von Festo macht den Einstieg in die E-Drive-Welt einfach. Das praktische Set aus Servoantriebsregler und Schrittmotor plus passender Motor- und Encoderleitungen bringt Bewegung in einfache Positionieraufgaben.
Festo baut sein Angebot an elektrischen Antrieben konsequent aus. Im Fokus stehen dabei unter anderem eine kompakte Bauweise, die Kompatibilität mit Motoren und Steuerungssystemen unterschiedlicher Hersteller sowie ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle drei Aspekte vereint auf beeindruckende Weise die CMMT-Produktfamilie. Speziell für den Einstieg in die E-Drive-Welt wurde jetzt ein Entwickler-Kit auf Basis des CMMT-ST zusammengestellt. Das praktische Set umfasst den Servoantriebsregler CMMT-ST, den Schrittmotor EMMS-ST sowie die passenden Motor- und Encoderleitungen – wahlweise mit Anschluss für PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP sowie Modbus/TCP. Neben den Leistungsdaten überzeugt der Preis von nur 299 Euro (zzgl. MwSt.), was eine Ersparnis gegenüber den einzelnen Komponenten von bis zu 50 Prozent bedeutet. Das Entwickler-Kit CMMT-ST bietet damit nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich den perfekten Einstieg in die Welt der elektrischen Antriebe von Festo.
Minimaler Platzbedarf im Schaltschrank
Das Einstiegsmodell der CMMT-Produktfamilie ist der CMMT-ST,
ein besonders wirtschaftlicher Kleinspannungsregler (24 - 48 V)
für einfache Positionieraufgaben und Bewegungslösungen mit geringen Leistungsanforderungen von bis zu 300 W. Er begnügt
sich dabei mit wenig Raum, lässt sich direkt aneinanderreihen
und minimiert so den Platzbedarf im Schaltschrank. Die direkte Feldbusintegration zu allen großen Steuerungsherstellern ermöglicht eine einfache Integration des Servoantriebsreglers in unterschiedlichste Applikationsprogramme. Standardmäßig mit an Bord sind verschiedene Schutzfunktionen, wie beispielsweise sicher abgeschaltetes Moment oder sicherer Stopp 1. Neben Schrittmotoren unterstützt der CMMT-ST BLDC andere Motoren sowie Inkremental- und Absolutwertgeber.
Vorsprung in Funktion und Leistung
Wer mehr Leistung, bei höchster Kompatibilität und Funktionsintegration will, für den ist der Servoantriebsregler CMMT-AS eine ausgezeichnete Alternative. Konzipiert für permanentmagneterregte Synchron-Servomotoren bis 2500 W, setzt der CMMT-AS auf das gleiche einfache Anschluss- und Kommunikationskonzept und die gleichen Funktionsbausteine wie der CMMT-ST, bietet aber erweiterte Sicherheitsfeatures.
Inbetriebnahme der entspannten Art
Schnell und einfach in Betrieb nehmen lassen sich CMMT-AS und CMMT-ST mit der kostenlosen PC-basierten Software Festo Automation Suite. Mit der Automation Suite arbeitet der Nutzer nur noch mit einem Programm und hat alle Informationen und Tools immer parat. Wird beispielsweise zuvor die Applikation mit Positioning Drives von Festo berechnet und simuliert, lässt sich die komplette Auslegungsdatei mit wenigen Mausklicks direkt in die Automation Suite übernehmen.
Der Erstinbetriebnahme-Assistent der Automation Suite sorgt dafür, dass man in nur 5 (einfachen) Schritten das Antriebssystem in einen betriebsfähigen Zustand bekommt. Man wählt die Komponenten aus, stellt wenige Parameter ein, lädt diese in den jeweiligen Servoregler – fertig. Bleibt man Steuerungsseitig ebenfalls in der Festo Welt lassen sich mit der Automation Suite die Servoantriebsregler der CMMT-Familie bequem und einfach in das Steuerungsprogramm mit der CPX-E-CEC einbinden.
Über Festo:
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhält der Bereich LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeiter in 61 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.
Die Festo Vertrieb GmbH & Co. KG ist eine von 61 Vertriebsgesellschaften der Festo Gruppe. Als eigenständige Vertriebsgesellschaft hat die Festo Vertrieb GmbH & Co. KG die Verantwortung für die Marktbearbeitung in Deutschland und den alleinigen Verkaufsauftrag aller Festo Produkte mit dem Ziel einer maximalen Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in der Fabrik- und Prozessautomatisierung. Mit über 800 Mitarbeitern an 11 Standorten sowie 33 Vertriebspartnern ist die 100%ige Tochtergesellschaft für Kunden flächendeckend in ganz Deutschland präsent.