Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 5247

Offene Automatisierung für das KI-Zeitalter mit Festo AX Controls

Plattform für Echtzeitsteuerung, Motion Control, KI und Cloud-Anbindung für die Produktion von morgen
Mit Festo AX Controls bietet Festo eine offene Echtzeit-Automatisierungsplattform, die klassische Steuerungstechnik mit modernen Softwaretechnologien verbindet und Unternehmen mehr Flexibilität, Effizienz und Zukunftssicherheit ermöglicht. Mit dieser Plattform zeigt sich, wie offene Ökosysteme zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor für Maschinen- und Anlagenbauer werden.

Festo AX Controls vereint Steuerung, Motion Control, Visualisierung und Cloud-Anbindung auf einer gemeinsamen Architektur. Die Plattform unterstützt sowohl SPS-Programmierung nach IEC 61131-3 als auch Hochsprachen wie Python und führt Automatisierung, Datenanalyse und KI-Anwendungen zusammen.

Offenes Ökosystem öffnet Horizonte

Ein wesentliches Merkmal von Festo AX Controls ist das offene Ökosystem. Funktionen lassen sich über Apps von Festo, Anwendungen aus dem PLCnext Store sowie Lösungen von Drittanbietern erweitern. Die Unterstützung zahlreicher Kommunikationsstandards ermöglicht zudem eine nahtlose Integration in bestehende Maschinen- und Produktionsumgebungen.

Die technologische Basis bildet die PLCnext Technology von Phoenix Contact. Gemeinsam mit Partnern entsteht ein offenes Automatisierungsökosystem. Es verbindet Steuerungstechnik, Motion Control und Robotik, aber auch die Themen Cloud-Anbindung, KI und Softwareentwicklung.

Mehrwert für Kunden und Anwender

Kunden profitieren von der geringeren Komplexität und der schnelleren Umsetzung von Maschinenentwicklungen, da sie verschiedene Programmiersprachen, Apps und Kommunikationsstandards auf einer einzigen Plattform kombinieren können. Der offene Ansatz vermeidet einen Vendor-Lock-in und ermöglicht gleichzeitig die Nutzung von Open-Source-Technologien.

Wie dieser Ansatz in der Praxis funktioniert, zeigt ein Projekt aus der Lebensmittelindustrie. Dort werden Bildverarbeitung, Motion Control, Mensch-Maschine-Schnittstelle und Cloud-Anbindung auf dem High-Performance Edge Controller CEPE zusammengeführt. Während die Bewegungssteuerung über CODESYS erfolgt, übernimmt eine Python-Anwendung die Bildverarbeitung und Datenanalyse.

Hohe Performance für anspruchsvolle Motion-Anwendungen

Auch bei komplexen Motion-Control-Aufgaben überzeugt die Plattform. In einem Kundenprojekt der Druck- und Verpackungsindustrie steuert der CEPE mehr als 60 synchronisierte Achsen mit Zykluszeiten im unteren Millisekundenbereich. Damit erfüllt Festo AX Controls auch die hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision und Skalierbarkeit.

Software als Innovationstreiber

Festo AX Controls umfasst Softwarebausteine von Betriebssystem und Steuerungssoftware über Visualisierungswerkzeuge bis hin zu Hochsprachen-, Low-Code- und Engineering-Werkzeugen. Ergänzt wird das Portfolio durch skalierbare Hardwarelösungen von der Kompaktsteuerung CECC-AX über das modulare Stecksystem CPX-R bis zum leistungsstarken Edge Controller CEPE.

„Software bietet sowohl für uns als Automatisierungshersteller als auch für unsere Kunden im Maschinen- und Anlagenbau ein enormes Innovationspotenzial", erklärt Dr. Wolfgang Sperling, Leiter der Business Unit Electric Automation bei Festo. „Festo AX Controls ermöglicht eine schnellere und einfachere Integration unterschiedlicher Automatisierungskomponenten und beschleunigt Engineering, Inbetriebnahme und Programmierung von Maschinen und Anlagen.“

Festo auf der SPS in Nürnberg: Halle 9 Stand 305

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

Edge Controller CEPE
Dank seiner offenen Architektur und hohen Rechenleistung eignet er sich sowohl für klassische Automatisierungsaufgaben als auch für datenintensive und KI-gestützte Anwendungen.
Kompaktsteuerung CECC-AX
Sie verbindet SPS-Programmierung mit Python und ermöglicht so eine flexible Umsetzung unterschiedlicher Funktionen auf kleinstem Bauraum.
Dr. Wolfgang Sperling, Leiter Business Unit Electric Automation
„Festo AX Controls ermöglicht eine schnellere und einfachere Integration unterschiedlicher Automatisierungskomponenten und beschleunigt Engineering, Inbetriebnahme und Programmierung von Maschinen und Anlagen.“