This content was translated automatically.
Automazione aperta per l'era dell'IA con Festo AX Controls
Festo AX Controls riunisce controllo, motion control, visualizzazione e connessione al cloud in un’unica architettura comune. La piattaforma supporta sia la programmazione PLC secondo la norma IEC 61131-3 sia linguaggi di alto livello come Python e integra automazione, analisi dei dati e applicazioni di intelligenza artificiale.
Un ecosistema aperto allarga gli orizzonti
Una caratteristica fondamentale di Festo AX Controls è l’ecosistema aperto. Le funzionalità possono essere ampliate tramite app di Festo, applicazioni disponibili su PLCnext Store e soluzioni di terze parti. Il supporto di numerosi standard di comunicazione consente inoltre un’integrazione perfetta negli ambienti produttivi e nelle macchine esistenti.
La base tecnologica è costituita dalla PLCnext Technology di Phoenix Contact. In collaborazione con i partner si sta creando un ecosistema di automazione aperto. Esso combina la tecnologia di controllo, il motion control e la robotica, ma anche tematiche quali la connessione al cloud, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo software.
Valore aggiunto per clienti e utenti
I clienti traggono vantaggio dalla minore complessità e dalla più rapida implementazione dei progetti di sviluppo delle macchine, poiché possono combinare diversi linguaggi di programmazione, app e standard di comunicazione su un’unica piattaforma. L’approccio aperto evita il vincolo a un unico fornitore (vendor lock-in) e consente al contempo l’utilizzo di tecnologie open source.
Un progetto nel settore alimentare illustra come questo approccio funzioni nella pratica. In questo contesto, l’elaborazione delle immagini, il controllo del movimento, l’interfaccia uomo-macchina e la connessione al cloud vengono integrati nel controller edge ad alte prestazioni CEPE. Mentre il controllo del movimento avviene tramite CODESYS, un’applicazione Python si occupa dell’elaborazione delle immagini e dell’analisi dei dati.
Prestazioni elevate per applicazioni di movimento complesse
La piattaforma convince anche nelle complesse attività di controllo del movimento. In un progetto per un cliente del settore della stampa e dell’imballaggio, il CEPE controlla oltre 60 assi sincronizzati con tempi di ciclo nell’ordine dei millisecondi. In questo modo, Festo AX Controls soddisfa anche gli elevati requisiti in termini di dinamica, precisione e scalabilità.
Il software come motore dell’innovazione
Festo AX Controls comprende moduli software che spaziano dal sistema operativo e dal software di controllo agli strumenti di visualizzazione, fino agli strumenti di programmazione in linguaggi di alto livello, low-code e di ingegnerizzazione. Il portafoglio è completato da soluzioni hardware scalabili, dal controllore compatto CECC-AX al sistema modulare a innesto CPX-R, fino al potente Edge Controller CEPE.
«Il software offre un enorme potenziale di innovazione sia per noi, in qualità di produttori di sistemi di automazione, sia per i nostri clienti nel settore della costruzione di macchine e impianti», spiega il dott. Wolfgang Sperling, responsabile della Business Unit Electric Automation di Festo. «Festo AX Controls consente un’integrazione più rapida e semplice dei diversi componenti di automazione e accelera la progettazione, la messa in servizio e la programmazione di macchine e impianti.»
Festo alla fiera SPS di Norimberga: Padiglione 9, Stand 305
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,33 miliardi di euro nel 2025. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.