Wasserstoff macht nachhaltige Energie mobil. Mit dem intelligenten Trailer-Steuerungssystem HY.Runner von GP Joule wird der Wasserstofftransport effizienter, sicherer und umweltschonender. Für eine platzsparende Bauweise auf dem Trailer-Chassis und zusätzliche Sicherheit sorgen die Festo Ventilinsel VTUG und das Magnetventil VOFC. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.10.2025 | Global Nachhaltig, smart und sicher Wasserstoff macht nachhaltige Energie mobil. Mit dem intelligenten Trailer-Steuerungssystem HY ... Pressemitteilung lesen
Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner Wasserstoff ein Baustein der Lösung. In der zukünftigen Energielandschaft und bei der Dekarbonisierung energieintensiver Industrien wird Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen. Festo bietet entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfassende Automatisierungslösungen an – zu sehen auf der Hydrogen Expo in Hamburg vom 21. bis 23. Oktober 2025 (Halle B6, Stand 6J40). Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 23.10.2024 | Global Automatisierung für grünen Wasserstoff Energie nachhaltig zu erzeugen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit – und grüner ... Pressemitteilung lesen
Festo hat 2024 mit dem Exponat „BionicHydrogenBattery“ ein einzigartiges Konzept für die einfache Speicherung und den sicheren Transport von Wasserstoff mit Hilfe von Bakterien präsentiert. Daneben hat das Unternehmen gezeigt, wie mit einer Vielzahl an Komponenten und Lösungen aus dem Festo Produktportfolio industrielle Bioprozesse langfristig effizient betrieben werden können. Zudem engagiert sich Festo in der Biologisierung als Lernfeld: mit modularen Lernsystemen, einer IHK-Zusatzqualifikation und der Entwicklung eines Studiengangs... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.04.2024 | Global Biologisierung ermöglicht ökologische Innovationen ... Festo hat 2024 mit dem Exponat „BionicHydrogenBattery“ ein einzigartiges Konzept für die einfache ... Pressemitteilung lesen