Bei Next-Gen Life Science Automation forscht Festo an neuen Lösungen für Medizintechnik und Laborautomatisierung. Auf der Hannover Messe 2026 zeigt Festo gemeinsam mit dem Fraunhofer IPA den Aufbau einer Kassette für den Prozessschritt der Modifikation von Zellen in der CAR-T-Zelltherapie. Durch die Automatisierung werden Herstellungszeiten und Kosten deutlich reduziert, wodurch individuelle Krebstherapien schneller, günstiger und für mehr Patienten verfügbar werden. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.04.2026 | Global Individuelle Zelltherapien zur Krebsbehandlung Bei Next-Gen Life Science Automation forscht Festo an neuen Lösungen für Medizintechnik und ... Pressemitteilung lesen
Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um Herstellern von Medizin- und Laborgeräten Lösungen aus einer Hand anbieten zu können. Dafür übernimmt Festo die Produktionsanlagen und -prozesse für die Herstellung dieser komplexen Kunststoff-Verteilerblöcke von dem in diesem Bereich führenden Unternehmen Carville. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 06.06.2024 | Global Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer ... Festo erweitert sein Portfolio um Multilayer-Manifolds aus Kunststoff (Bonded Manifolds), um ... Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft um bis zu 50 %. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 02.02.2024 | Global Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ... Pressemitteilung lesen
Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende Weltbevölkerung. Aber Klimawandel, Schädlinge und Krankheiten bedrohen die Pflanzenzucht. Damit Pflanzenzüchter widerstandsfähiges Saatgut entwickeln und der Landwirtschaft zur Verfügung stellen können, benötigen sie Unmengen an DNA. Dafür hat Synchron Lab die „DNA Factory“ entwickelt – automatisiert mit Handhabungsportalen, elektrischen Achsen, pneumatischen Greifern und Sensoren von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Deutschland Eine echte modulare DNA-Fabrik Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende ... Pressemitteilung lesen
07.11.2024 | Global Compamed 2024 Die COMPAMED in Düsseldorf ist eine internationale Leitmesse für High-Tech-Lösungen in der Medizintechnik. Pressemitteilungen (9) Bilder (34) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
08.04.2024 | Global Analytica 2024 9.-12. April 2024 Pressemitteilungen (9) Bilder (34) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
08.11.2023 | Global Compamed 2023 Compamed ist die führende Messe für High-Tech-Lösungen in der Medizintechnik Pressemitteilungen (9) Bilder (32) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
14.02.2023 | Global Hannover Messe Press Preview 2023 Die Zukunft unserer Erde stellt auch Festo vor größte Herausforderungen. Es geht einerseits um die Versorgung der ... Pressemitteilungen (4) Bilder (23) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG