Überall, wo inerte Gase präzise gesteuert werden müssen, ist der Massendurchflussregler VEFC von Festo genau richtig. Dank Piezotechnologie ist er kompakt sowie flexibel und zeichnet sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Prädestiniert ist er für den Einsatz in der Elektronikfertigung, bei der Nahrungsmittelherstellung und überall dort im Maschinenbau, wo Schutzgas benötigt wird. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 12.09.2024 | Global Inerte Gase präzise steuern Überall, wo inerte Gase präzise gesteuert werden müssen, ist der Massendurchflussregler VEFC von ... Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 2024/09/04 | Irland Großbritannien Festo Controlled Pneumatics Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening ... Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft um bis zu 50 %. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 02.02.2024 | Global Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ... Pressemitteilung lesen
Die Herstellung von Reifen und die von Wafern scheinen so gar nichts miteinander zu tun zu haben. Bezüglich der Automatisierungstechnik greifen sie aber auf dieselbe Technologie zurück: auf die geregelte Pneumatik. Festo hat dazu die Drucklufttechnik so weiterentwickelt, dass die Pneumatik nachhaltig, ressourcenschonend und energieeffizient wird. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.04.2023 | Global Aufbruch in die Zukunft mit Controlled Pneumatics Die Herstellung von Reifen und die von Wafern scheinen so gar nichts miteinander zu tun zu haben ... Pressemitteilung lesen