VPPI: star of the big screen
The new VPPI proportional pressure regulator from Festo features a large, high definition display that makes set-up and diagnosis a doddle.
© Festo SE & Co. KG
23.01.2020
|
Irland, Großbritannien
Festo introduces a compact servo drive for demanding positioning applications
Festo has expanded its range of servo drives with the introduction of the CMMT-ST. Complementing the existing ...
Pressemitteilung lesen
Festo has expanded its range of servo drives with the introduction of the CMMT-ST. Complementing the existing CMMT-AS, this new servo drive is equally reliable but much more compact and economical.  These characteristics make it ideal for point-to-point and interpolating motion in demanding applications in assembly and handling technology, packaging machines or in the electronics industry.
© Festo SE & Co. KG
CMMT-ST compact servo drive
The CMMT-ST compact servo drive from Festo offers extremely economical positioning and motion.
PCE Stanley knives - assembly
A combination of Festo DGST mini-slides, axes, cylinders and grippers are used to pick and place the STANLEY knife components with high precision and repeatability.
© Festo SE & Co. KG
PCE Stanley Knives - CPX-API automation platform
© Festo SE & Co. KG
01.02.2021
|
Global
Der schnelle Weg zum sicheren Insulin-Pen
Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch: Jedes Jahr erkranken rund 10 Millionen Menschen daran. Entsprechend ...
Pressemitteilung lesen
Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch: Jedes Jahr erkranken rund 10 Millionen Menschen daran. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Insulin-Pens für die Selbstmedikation. Die dänische Tochtergesellschaft von Syntegon hat ein automatisiertes System zur Montage dieser Geräte mit der Automatisierungsplattform von Festo entwickelt.
© Syntegon
Ulrik Keldke, Syntegon
Ulrik Keldke, Leiter der technischen Abteilung von Syntegon in Sandved: "Was wir an dem Servopressen-Bausatz von Festo schätzen, ist die einfache Inbetriebnahme." (Foto: Syntegon)
© Syntegon
Michael Andersen, Syntegon
Michael Andersen, Vertriebsleiter von Syntegon Technology Sandved in Dänemark: "Der Servopressen-Bausatz von Festo unterstützt uns bei dem Projekt 'Fliegender Formatwechsel'." (Foto: Syntegon)
© Syntegon
Festo Automatisierung bei Syntegon
Die Automatisierung mit Pneumatik und Elektrik sorgt für sichere und zuverlässige Prozesse, damit auch das Endprodukt, der Insulinpen, sicher und anwenderfreundlich sein kann (Foto: Syntegon)