© Festo SE & Co. KG
Technologiefabrik VUVG Montagesteuerung
Festo Produkte produzieren Festo Produkte: Im linken Bildteil ist ein Handhabungsportal erkennbar, dessen Engineering mit dem Handling Guide Online um ein Vielfaches hätte beschleunigt werden können.
© Festo SE & Co. KG
30.07.2020
|
Global
The right handling system in just 20 minutes
As of immediately, technicians and engineers arrive at the right ready-to-install handling system at a ...
Pressemitteilung lesen
As of immediately, technicians and engineers arrive at the right ready-to-install handling system at a record-breaking tempo in the areas of project engineering and planning. They can now order new system solutions intelligently and intuitively via the new Festo Handling Guide Online – without any interruptions in the value chain because the new configuration and ordering platform is integrated into the online product catalogue from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Handling
Mit dem Handling Guide Online könnten Maschinen- und Anlagenbauer ihre Time-to-Market – bezogen auf die eingebauten Handhabungssysteme – um den revolutionären Wert von rund 70% verkürzen.
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 3 EN
Selected handling system in the Handling Guide Online: the data sheet and the correctly configurated CAD model are immediately made available for download in all common data formats.
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 2 EN
Structured data querying and planning security: a large portion of the engineering costs are eliminated and detailed product knowledge is unnecessary.
© Festo SE & Co. KG
Handling Guide Online Screen 1 EN
Handling Guide Online from Festo: allows design and project engineers to configure and order new system solutions intelligently and intuitively – in just 20 minutes.
© Festo SE & Co. KG
Antriebe mit dezentraler Steuerung
Die Stellungsreglerfunktion in einer dezentralen Steuerungseinheit, also nicht direkt am oder im Antrieb, eröffnet neue Horizonte bis hin zur Anwendung künstlicher Intelligenz.
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Schnell an alle gängigen Feldbusse angeschlossen: Die Ventilinsel VTUG plug-in als neues Familien-Mitglied der VG-Reihe ist elektrisch modular und pneumatisch flexibel – auch im Schaltschrank.
© Festo SE & Co. KG
Automatisierungsplattform CPX
Integriert die gesamte elektrische und pneumatische Steuerungskette: die Automatisierungsplattform CPX.
© Festo SE & Co. KG
Lernfabrik
Die CP Factory, Teil der integrierten Lernfabrik am Produktionsstandort von Festo in Scharnhausen, Deutschland