© Festo SE & Co. KG
Dashboards in der Prozessautomatisierung
Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen und notwendige Maßnahmen vor einem Anlagenausfall starten – die Dashboards von Festo machen dies möglich.
© Festo SE & Co. KG
Automatisierung modularer Anlagen
Automatisierung modularer Anlagen: Mit hoch flexiblen, dezentral automatisierten, modularen Produktionsanlagen kann die Prozessindustrie auf Nachfrageschwankungen reagieren.
© Festo SE & Co. KG
20.07.2020
|
Global
Neue Leichtigkeit bei Einbindung in Leitsysteme
Mit hoch flexiblen, dezentral automatisierten, modularen Produktionsanlagen kann die Prozessindustrie auf ...
Pressemitteilung lesen
Mit hoch flexiblen, dezentral automatisierten, modularen Produktionsanlagen kann die Prozessindustrie auf Nachfrageschwankungen reagieren. Dies gilt bei der Wasseraufbereitung, in der Pharma-, Feinchemie- und Lebensmittelindustrie oder auch in der Energieerzeugung. Passend dazu sind dezentrale Steuerungen von Festo. Zur Programmierung dieser Steuerungen hat Festo das PA-Toolkit entwickelt: Es ermöglicht einfaches Applikationsengineering im Sinne ...
© Festo SE & Co. KG
PA-Toolkit
Das PA-Toolkit von Festo zur Programmierung dezentraler Steuerungen ermöglicht einfaches Applikationsengineering im Sinne von MTP von Namur und ZVEI.
© Festo SE & Co. KG
Sicherheitsblock mit Schrägsitzventilen VZXA
Platz sparen und Leckagen vermeiden: mit mehreren Schrägsitzventilen vom Typ VZXA im Sicherheitsblock.
DFPC Pneumatischer Linearantrieb
Wahlfreiheit: Den doppeltwirkenden pneumatischen Linearantrieb DFPC von Festo für die Betätigung von Prozessventilen gibt es als kostengünstige vorkonfigurierte Standardvariante ab Lager oder als individuell konfigurierte Version.
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Zahllose individuelle Schaltschrankvarianten: ganz schnell mit dem Online-Tool „Cabinet Guide Online“. (Foto: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online
Im Rekordtempo zu individuellen Schaltschrank: ganz einfach mit dem Online-Tool „Cabinet Guide Online“. (Foto: Festo SE & Co. KG)
© Festo SE & Co. KG
16.03.2023
|
Global
Flexible Schnittstellen im Anlagenbau
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die ...
Pressemitteilung lesen
Flexibel, robust und leistungsstark – das Schrägsitzventil VZXA von Festo steuert die Medienströme schnell und zuverlässig bis 230 °C. Seine durchdachte Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle ermöglicht es, Ventilkörper und Antriebe frei zu kombinieren. Mit Hot Swap-Funktion zum schnellen Austausch von Antrieb oder anderen Ersatzteilen.