Lumico 2
Steve Briney and Steve Kennington, Co-Founders of Lumico, are proud of the way the challenging project came together
Lumico 1
Collaborative achievement: the world’s most advanced HDD automated storage and retrieval system
© Festo SE & Co. KG
16.09.2024
|
Irland, Großbritannien
Festo AX
Industrial automation specialist Festo is making it easier for manufacturers to harness the power of digital ...
Pressemitteilung lesen
Industrial automation specialist Festo is making it easier for manufacturers to harness the power of digital automation and artificial intelligence (AI) to optimise process efficiency. Festo AX is a suite of AI-based software solutions enabling customers to increase efficiency in their production processes.
© Festo SE & Co. KG
04.09.2024
|
Irland, Großbritannien
Festo Controlled Pneumatics
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control.
27.06.2024
|
Irland, Großbritannien
New sensor from Festo
The new SFAM, from industrial automation specialist Festo, is a pressure and flow sensor combined in one ...
Pressemitteilung lesen
The new SFAM, from industrial automation specialist Festo, is a pressure and flow sensor combined in one compact unit. Equipped with IO-Link®, the SFAM sensor enables data-driven insights and reduces the number of components required, so system designers and machine builders can save time, space and cost. It also simplifies stocking and provides greater design flexibility.
SFAM sensor
The new SFAM from Festo is a pressure and flow sensor combined in one unit.
© Festo SE & Co. KG
22.04.2024
|
Global, Belgien, Irland, Niederlande, Großbritannien
Autonomes Fliegen im Schwarm
Seit mehr als 15 Jahren befasst sich das Bionic Learning Network mit der Faszination Fliegen. Neben der ...
Pressemitteilung lesen
Seit mehr als 15 Jahren befasst sich das Bionic Learning Network mit der Faszination Fliegen. Neben der technischen Entschlüsselung des Vogelflugs hat das Team zahlreiche weitere Flugobjekte und ihre natürlichen Prinzipien erforscht und technologisch umgesetzt. Mit der BionicBee hat das Bionic Learning Network nun erstmals ein Flugobjekt entwickelt, das in großer Stückzahl und völlig autonom im Schwarm fliegen kann. Ihre erste ...
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - Schwarmflug
Kollisionsfreier Flug: Um im Schwarm zu fliegen, folgen die Bienen den von einem zentralen Rechner vorgegebenen Pfaden.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee - Infografik
Funktionsintegration auf kleinstem Bauraum: Im Bienenkörper befinden sich die kompakte Konstruktion für den Schlagflügelmechanismus, die Kommunikationstechnik sowie die Steuerungskomponenten für Flügelschlag und Adaption der Flügelgeometrie.
© Festo SE & Co. KG
BionicBee 2
Natürliche Flugmanöver mit vier Freiheitsgraden: Die künstliche Biene fliegt mit einer Schlagfrequenz von 15 bis 20 Hertz. Dabei schlagen die Flügel im 180-Grad-Winkel vor und zurück.