Imagen
CAR-T-Cell 5
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5183

Terapias celulares personalizadas para el tratamiento del cáncer

Automatización de terapias con células CAR-T por Fraunhofer IPA y Festo
En NextGen Life Science Automation, Festo investiga nuevas soluciones de automatización para la tecnología médica y la automatización de laboratorios. En Hannover Messe 2026, Festo y Fraunhofer IPA mostraron el desarrollo de un casete para la etapa de modificación celular en las terapias CAR‑T. La automatización reduce significativamente los tiempos y los costes de producción, lo que acelera y reduce el coste de estas terapias personalizadas y facilita su acceso a un mayor número de pacientes.

El cáncer sigue siendo uno de los mayores retos de la medicina. Los tratamientos estandarizados no siempre funcionan, ya que las patologías tumorales presentan una gran variabilidad biológica. Un fármaco eficaz para un paciente puede resultar poco efectivo para otro. Las terapias con células CAR‑T (receptores quiméricos de antígenos) ofrecen una alternativa personalizada: se extraen las células T del propio paciente, se modifican, se expanden y se reintroducen para que el sistema inmunitario pueda combatir por sí mismo las células cancerosas. Este enfoque promete una mayor eficacia y menos efectos secundarios. Además, la terapia suele administrarse una única vez.

Sin embargo, esta terapia solo está disponible de forma limitada debido a su complejidad, la producción manual y los elevados costes. Por ello, el Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA) ha desarrollado una plataforma de automatización para sistemas de producción pequeños y descentralizados destinados al tratamiento de células inmunitarias, utilizando tecnología de Festo. Estas minifábricas modulares podrían operar en hospitales universitarios, trabajar en gran medida de forma automatizada y requerir muy poco personal especializado.

Más rápido, más económico y más accesible gracias a la automatización

La automatización reduce significativamente los tiempos y los costes de producción, lo que hace que las terapias CAR‑T sean más rápidas, más económicas y accesibles para un mayor número de pacientes. Las minifábricas constan de varios módulos por los que los casetes avanzan de forma secuencial. Cada paciente requiere un casete específico para cada etapa del proceso terapéutico, en la que sus células T se someten a los tratamientos necesarios. En el casete correspondiente a la etapa de modificación celular, los componentes de automatización de Festo garantizan un transporte de fluidos preciso en un espacio muy reducido. El casete integra un sistema de fluidos autónomo y estéril que incorpora todos los elementos necesarios para modificar las células. Los elementos internos son pasivos y se accionan desde el exterior cuando el casete se inserta en uno de los módulos de la minifábrica.

En la cámara de cultivo celular, las células T se ponen en contacto con virus que introducen el material genético que codifica los receptores CAR. Esto induce a las células T a expresar estos receptores y transformarse en células CAR‑T. Los distintos medios deben dosificarse con precisión en la cámara de cultivo celular, mezclarse y mantenerse a la temperatura adecuada.

Distribuidores por difusión: placas distribuidoras compactas para un control preciso de fluidos

El transporte de fluidos se realiza mediante un distribuidor por difusión de Festo. El bloque de distribución incorpora un sistema de canales que conecta todas las áreas del casete. En él se integran válvulas que se accionan desde el exterior mediante aire de control para establecer las conexiones entre los distintos elementos.

El movimiento del fluido se genera mediante presión o vacío. Gracias al control inteligente del aire comprimido, incluso las cantidades más pequeñas pueden dosificarse y transportarse con gran precisión dentro del casete y en un espacio muy reducido. Para poder reutilizar el casete con otros pacientes, solo deben sustituirse los elementos que han estado en contacto con células o virus. El sistema está diseñado para que este reemplazo pueda realizarse en unos pocos pasos y fuera de una sala blanca.

Distribuidores por difusión de Festo: nominados para el Premio Hermes 2026

Festo fue uno de los tres nominados al Premio Hermes 2026 gracias a su tecnología de distribuidores por difusión. El Premio Hermes es uno de los premios industriales más prestigiosos del mundo y se otorga en la Feria de Hannover a las innovaciones más destacadas: el 19 de abril de 2026 se reconocieron productos y soluciones con un alto nivel de innovación tecnológica.

Festo como socio de automatización para las ciencias de la vida

Con soluciones de automatización flexibles, Festo apoya la transferencia de terapias innovadoras a la práctica clínica y acerca la biotecnología más avanzada allí donde se necesita. Gracias a su cartera de tecnologías neumáticas, eléctricas, de software e IA, Festo desarrolla junto con sus clientes soluciones de automatización integrales y perfectamente conectadas. www.festo.com/lifetech

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

Exposición CAR-T-Cell
La exposición muestra la construcción de un casete para la modificación de células en componentes de terapia celular CAR-T de Festo.
Expositor CAR-T-Cell front
La exposición muestra la construcción de un casete para la modificación de células en componentes de terapia celular CAR-T de Festo.
Colaboración entre Festo y Fraunhofer IPA
Fraunhofer IPA ha desarrollado un concepto de automatización del casete para modificar las células con tecnología de Festo.
Casete
El casete contiene un sistema de fluidos autónomo y estéril que contiene todos los elementos necesarios para modificar las células.