This content was translated automatically.

Imagen
Greifer Elektronik
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5248

Cuando los robots realizan una sujeción inteligente, el mérito es de las herramientas de extremo de brazo (EOAT)

Los sistemas de sujeción inteligentes con software e inteligencia artificial convierten a Festo en un socio clave en el ámbito de la robótica
Un robot o un sistema de manipulación es tan bueno como el sistema de agarre que lleva en su brazo. Las herramientas de extremo de brazo (EOAT) constituyen la interfaz con la pieza de trabajo y son las que hacen posibles muchos procesos automatizados. Festo ofrece mucho más que componentes de agarre: este socio en automatización combina soluciones de agarre neumáticas y eléctricas, así como tecnologías de vacío, con integración robótica, software e inteligencia artificial para crear soluciones inteligentes de herramientas de extremo de brazo.

De la pinza a la solución integrada de «fin de brazo»

Festo ha pasado de ser un proveedor de componentes a convertirse en un proveedor de soluciones integradas de «end-of-arm», y ofrece apoyo a los usuarios desde la selección y el diseño, pasando por la integración, hasta la puesta en marcha.

Las interfaces estandarizadas, las herramientas de ingeniería y los módulos de software simplifican la integración en sistemas robóticos de distintos fabricantes. De este modo, se reduce el esfuerzo de ingeniería, integración y puesta en marcha, y las aplicaciones robóticas se pueden implementar de forma más rápida y sencilla.

El software y la IA hacen que la manipulación sea más inteligente

Con software e inteligencia artificial, Festo sigue desarrollando de forma sistemática las herramientas de extremo de brazo. Un robot no solo debe realizar la sujeción de forma fiable, sino que, cada vez más, debe reconocer por sí mismo qué, dónde y cómo debe sujetarse.

Un ejemplo de ello es el «Vision Guided Motion» (VGM). Combina el procesamiento inteligente de imágenes con un desplazamiento preciso por trayectoria. Se localizan componentes con diferentes posiciones y orientaciones y, a continuación, se procesan mediante programas configurados por el cliente (por ejemplo, encolado o atornillado) o se agarran y se transportan a la estación siguiente. Esto reduce los ajustes mecánicos y el esfuerzo de ingeniería, al tiempo que aumenta la seguridad del proceso y la productividad.
En el caso de objetos desconocidos o variables, Festo va un paso más allá con GripperAI: este software basado en IA ayuda al robot a reconocer objetos y a determinar los puntos de agarre y las estrategias de agarre adecuados. De este modo, los procesos de agarre pueden reaccionar con mayor flexibilidad ante diferentes objetos. Al mismo tiempo, se reduce el esfuerzo de programación para nuevas aplicaciones.

No solo las setas comestibles están al alcance de la mano

La Mushroom Harvesting Unit muestra cómo interactúan en la práctica la IA y la automatización inteligente. La solución combina el procesamiento de imágenes con tecnologías de movimiento y manipulación para la recolección automatizada de setas comestibles sensibles a la presión. Con ayuda del procesamiento de imágenes basado en IA, el sistema reconoce y evalúa las setas y determina el momento óptimo para la recolección. Un sistema de pórtico de alta precisión posiciona la pinza sobre el objeto objetivo. A continuación, un eje de muñeca giratorio y una tecnología de sujeción cuidadosa permiten una recolección sin daños.

Herramientas de extremo de brazo para los más diversos sectores

La recolección automatizada de setas es solo un ejemplo de las posibilidades que ofrece la moderna tecnología de herramientas de extremo de brazo. Las soluciones de pinza y vacío de Festo se utilizan en numerosos sectores, como la industria de la automoción, la fabricación de productos electrónicos, la tecnología de embalaje, así como en la industria alimentaria, la automatización de laboratorios y las máquinas-herramienta.

Ya sean delicadas, pesadas, pequeñas, de forma irregular o con posiciones diferentes, las distintas piezas de trabajo requieren distintos principios de agarre, que se implementan con las soluciones de «end-of-arm» de Festo.

Festo en la SPS: pabellón 9, stand 305

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

Herramientas de extremo de brazo en la industria electrónica
Producción de alta precisión y rentable de componentes electrónicos, ya sea para microelectrónica, energía fotovoltaica o movilidad eléctrica. Durante el montaje y la comprobación de módulos electrónicos, incluido el montaje de formas ...
Unidad de recolección de setas con la pinza adaptativa HPSX
La solución combina el procesamiento de imágenes con tecnologías de movimiento y manipulación para la recolección automatizada de setas comestibles sensibles a la presión. Mediante el procesamiento de imágenes basado en IA, el sistema ...
Cambiadores de herramientas en máquinas herramienta
Las herramientas de extremo de brazo (End-of-Arm-Tooling) garantizan un cambio rápido y automatizado de herramientas en las máquinas-herramienta.
Herramientas de extremo de brazo en la industria automovilística
Las «arañas de succión» —pinzas neumáticas de vacío especialmente diseñadas— mueven piezas de chapa con rapidez y precisión en las plantas de prensado y en la fabricación de carrocerías. Garantizan la estabilidad de los procesos y permiten ...