Bild
Greifer Elektronik
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 5248

Wenn Roboter intelligent greifen, liegt's am End-of-Arm-Tooling

Intelligente Greifsysteme mit Software und KI machen Festo zum Partner der Robotik
Ein Roboter oder Handhabungssystem ist nur so gut wie das Greifsystem an seinem Arm. End-of-Arm-Tooling (EOAT) bildet die Schnittstelle zum Werkstück und macht viele automatisierte Prozesse erst möglich. Festo bietet dafür mehr als Greifkomponenten: Der Automatisierungspartner verbindet pneumatische und elektrische Greiflösungen sowie Vakuumtechnologien mit Robotik-Integration, Software und KI zu intelligenten End-of-Arm-Lösungen.

Vom Greifer zur integrierten End-of-Arm-Lösung

Festo entwickelt sich vom Komponentenlieferanten zum Anbieter integrierter End-of-Arm-Lösungen und unterstützt Anwender von der Auswahl und Auslegung über die Integration bis zur Inbetriebnahme.

Standardisierte Schnittstellen, Engineering Tools und Softwarebausteine vereinfachen dabei die Integration in Robotersysteme unterschiedlicher Hersteller. So lassen sich Engineering-, Integrations- und Inbetriebnahmeaufwand reduzieren und Robotikanwendungen schneller und einfacher umsetzen.

Software und KI machen Greifen intelligenter

Mit Software und Künstlicher Intelligenz entwickelt Festo das End-of-Arm-Tooling konsequent weiter. Ein Roboter soll nicht nur zuverlässig greifen, sondern zunehmend selbst erkennen, was, wo und wie gegriffen werden muss.

Ein Beispiel dafür ist Vision Guided Motion (VGM). Es verbindet intelligente Bildverarbeitung mit präzisem Bahnfahren. Bauteile mit unterschiedlicher Lage und Orientierung werden lokalisiert und anschließend durch konfigurierte Kundenprogramme bearbeitet (z.B. Kleben oder Schrauben) oder gegriffen und zur Folgestation transportiert. Das reduziert mechanische Anpassungen sowie Engineering-Aufwand und erhöht gleichzeitig Prozesssicherheit und Produktivität.
Bei unbekannten oder wechselnden Objekten geht Festo mit GripperAI einen Schritt weiter: Die KI-basierte Software unterstützt den Roboter dabei, Objekte zu erkennen und geeignete Greifpunkte sowie Greifstrategien abzuleiten. Dadurch können Greifprozesse flexibler auf unterschiedliche Objekte reagieren. Gleichzeitig sinkt der Programmieraufwand für neue Anwendungen.

Nicht nur Speisepilze sind zum Greifen nah

Wie KI und intelligente Automatisierung in der Praxis zusammenspielen, zeigt die Mushroom Harvesting Unit. Die Lösung kombiniert Bildverarbeitung sowie Motion- und Handling-Technologien für die automatisierte Ernte druckempfindlicher Speisepilze. Mithilfe KI-gestützter Bildverarbeitung erkennt und bewertet das System die Pilze und bestimmt den optimalen Erntezeitpunkt. Ein hochpräzises Portalsystem positioniert den Greifer über dem Zielobjekt. Eine rotierende Handgelenkachse und schonende Greiftechnologie ermöglichen anschließend die beschädigungsfreie Ernte.

End-of-Arm-Tooling für unterschiedlichste Branchen

Die automatisierte Pilzernte ist nur ein Beispiel für die Möglichkeiten moderner End-of-Arm-Technologie. Greif- und Vakuumlösungen von Festo kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz wie etwa in der Automobilindustrie, Elektronikfertigung, Verpackungstechnik sowie in der Lebensmittelindustrie oder Laborautomation und bei Werkzeugmaschinen.

Egal ob empfindlich, schwer, klein, unregelmäßig geformt oder unterschiedlich positioniert - unterschiedliche Werkstücke erfordern unterschiedliche Greifprinzipien - umgesetzt mit End-of-Arm-Lösungen von Festo.

Festo auf der SPS: Halle 9 Stand 305

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von ca. 3,33 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

End-of-Arm-Tooling in der Elektronikindustrie
Hochpräzise und kosteneffiziente Produktion von elektronischen Komponenten, sei es für Mikroelektronik, Photovoltaik oder E-Mobilität. Während der Montage und der Prüfung elektronischer Module, einschließlich der Montage unregelmäßiger ...
Mushroom Harvesting Unit mit dem adaptiven Greifer HPSX
Die Lösung kombiniert Bildverarbeitung sowie Motion- und Handling-Technologien für die automatisierte Ernte druckempfindlicher Speisepilze. Mithilfe KI-gestützter Bildverarbeitung erkennt und bewertet das System die Pilze und bestimmt den ...
Werkzeugwechsler in Werkzeugmaschinen
End-of-Arm-Tooling sorgt für den schnellen automatisierten Wechsel von Werkzeugen in Werkzeugmaschinen.
End-of-Arm-Tooling in der Automobilindustrie
Sauger-Spinnen – speziell entwickelte Vakuum-pneumatische Greifer – bewegen Blechbauteile schnell und präzise im Presswerk und in der Karosseriefertigung. Sie gewährleisten stabile Prozesse und ermöglichen hohe Zykluszeiten. Montagefertige ...