Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de embalaje reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, el sistema de blíster tarjeta a tarjeta CABLIblue 870 está demostrando ser un verdadero creador de tendencias. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Global Cómo las envasadoras son cada vez más sostenibles ... Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de ... Leer nota de prensa
La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una elevada rigidez y una capacidad de carga de guiado que permite obtener más carga en el mismo espacio de montaje. Además, los potentes elementos de accionamiento ofrecen elevadas fuerzas de avance y aceleraciones para tiempos de ciclo más cortos y una larga vida útil. Una banda de cubierta de acero inoxidable está libre de fricción en el exterior y no permite que se formen partículas en ella. Esto hace que los accionamientos de la familia de ejes... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | Global Preciso y dinámico La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una ... Leer nota de prensa
After the successful conclusion of the PLCnext Community Summit, which took place this year from 30 September to 1 October at the automation specialist Festo in Esslingen, the organisers draw a thoroughly positive conclusion. Phoenix Contact, Festo and Yaskawa had invited to this event. The summit gathered developers, partner companies and technology enthusiasts. In an open and lively atmosphere, around 90 participants came together to make innovations visible, set new impulses for industrial automation and jointly shape the future of open,... Leer nota de prensa Imagen Phoenix Contact 2025/10/01 | Global Summit strengthens community and innovative spirit ... After the successful conclusion of the PLCnext Community Summit, which took place this year from 30 ... Leer nota de prensa
Users today face the challenge of having to integrate different topics such as control and motion, AI, data integration and evaluation, predictive maintenance and much more into their applications at the same time, with short development cycles and ever new requirements. Festo AX Controls presents an automation portfolio that takes these requirements into account. The motto "from the workpiece to the cloud" is taken further here, and Festo AX Controls combines many software modules such as operating system, motion, visualization, high-level... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Global More customer success through seamless data ... Users today face the challenge of having to integrate different topics such as control and motion ... Leer nota de prensa
2026/01/13 | Global United Kingdom Productronica 2025 Feria líder mundial para el desarrollo y la producción de productos electrónicos Comunicados de prensa (5) Imágenes (9) Ver carpeta de prensa Imagen Sebastian Resch Photography
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Comunicados de prensa (4) Imágenes (10) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (11) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/11/13 | Global Productronica 2023 World's leading trade fair for electronics development and production where Festo shows latest innovations and solutions ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (22) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG