Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar verpakkingsmateriaal, laag energieverbruik, hoge snelheid en ergonomie bewijst het CABLIblue 870 kaart-naar-kaart blistersysteem een echte trendsetter te zijn. Het gebruik van elektrische automatiseringstechnologie van Festo verhoogt de duurzaamheid en efficiëntie in deze toepassing enorm. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Wereldwijd Hoe verpakkingsmachines duurzamer en efficiënter ... Bij de blisterverpakkingsmachine van IWK is duurzaamheid niet alleen lippendienst: met recyclebaar ... Persbericht lezen
Innovatieve geleidingstechnologie, hoge stijfheid en geleidebelastbaarheid voor meer belasting op dezelfde inbouwruimte - dat zijn de kenmerken van de nieuwe ELGD assenfamilie van Festo. Bovendien bieden krachtige aandrijfelementen hoge aanzetkrachten en versnellingen voor kortere cyclustijden en een lange levensduur. Een roestvrijstalen afdekstrip is wrijvingsvrij aan de buitenkant en laat geen deeltjes toe. Hierdoor zijn de aandrijvingen van de assenfamilie ideaal voor gebruik in cleanrooms. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/01/28 | Wereldwijd Precies en dynamisch Innovatieve geleidingstechnologie, hoge stijfheid en geleidebelastbaarheid voor meer belasting op ... Persbericht lezen
After the successful conclusion of the PLCnext Community Summit, which took place this year from 30 September to 1 October at the automation specialist Festo in Esslingen, the organisers draw a thoroughly positive conclusion. Phoenix Contact, Festo and Yaskawa had invited to this event. The summit gathered developers, partner companies and technology enthusiasts. In an open and lively atmosphere, around 90 participants came together to make innovations visible, set new impulses for industrial automation and jointly shape the future of open,... Persbericht lezen Afbeelding Phoenix Contact 2025/10/01 | Wereldwijd Summit strengthens community and innovative spirit ... After the successful conclusion of the PLCnext Community Summit, which took place this year from 30 ... Persbericht lezen
Users today face the challenge of having to integrate different topics such as control and motion, AI, data integration and evaluation, predictive maintenance and much more into their applications at the same time, with short development cycles and ever new requirements. Festo AX Controls presents an automation portfolio that takes these requirements into account. The motto "from the workpiece to the cloud" is taken further here, and Festo AX Controls combines many software modules such as operating system, motion, visualization, high-level... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Wereldwijd More customer success through seamless data ... Users today face the challenge of having to integrate different topics such as control and motion ... Persbericht lezen
2026/01/28 | Wereldwijd SPS 2025 De automatiseringsbeurs in Neurenberg Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Arturo Rivas
2026/01/13 | Wereldwijd Groot-Brittannië Productronica 2025 S Werelds toonaangevende beurs voor de ontwikkeling en productie van elektronica Persberichten (5) Afbeeldingen (9) Persmap bekijken Afbeelding Sebastian Resch Photography
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Persberichten (4) Afbeeldingen (10) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Persberichten (7) Afbeeldingen (11) Persmap bekijken Afbeelding Festo SE & Co. KG