The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces in electrical systems or applications without compressed air. It is optimized for electronics and small parts production, laboratory automation and special machine construction. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/11/07 | Global Powerful, compact and precise The powerful, compact and versatile HEPP electric gripper is suitable for a wide range of workpieces ... Leer nota de prensa
Eichenberger successfully held its own against local Chinese manufacturers in the planning of the new Festo gripper due to outstanding quality (5000% more operational performance in the endurance test), production from a single source, years of expertise and close cooperation throughout the development process from start to finish. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/10 | Global Eichenberger convinces compared to products from ... Eichenberger successfully held its own against local Chinese manufacturers in the planning of the ... Leer nota de prensa
El software GripperAI de Festo permite un "agarre a ciegas en la caja" y con ello la creación de soluciones de manipulación autónomas con prácticamente cualquier robot, cobot o pórtico cartesiano. Para este propósito, la empresa ibk Ingenieur Consult GmbH ofrece una celda de robot configurable en línea como modelo básico. Esta podría convertirse en la solución patentada para muchas tareas de agarre, incluidos los diseños específicos del cliente y los servicios de integración. Leer nota de prensa Imagen © IBK IngenieurConsult / Festo SE & Co. KG 2023/04/17 | Global Agarre a ciegas en la caja El software GripperAI de Festo permite un "agarre a ciegas en la caja" y con ello la creación de ... Leer nota de prensa
La pinza eléctrica estándar EHPS de Festo es el equivalente eléctrico de la pinza neumática estándar DHPS. La EHPS se utiliza allí donde no está permitido el uso de sistemas neumáticos. El concepto de la pinza eléctrica estándar está basado en la sencillez y la escasa complejidad: toda la electrónica está integrada en la pinza, lo que evita la necesidad de un controlador externo del motor. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/10/01 | Global Agarre seguro sin aire La pinza eléctrica estándar EHPS de Festo es el equivalente eléctrico de la pinza neumática estándar ... Leer nota de prensa