Higher demands on throughput and precision – this is only possible with more automation in laboratory technology. Sensapex already equips more than 800 customers worldwide with high-precision micromanipulators, microscopes, and pressure controllers – from neuroscience research to in vitro fertilization (IVF) – to name only a few application examples. To work successfully the pressure controllers from Sensapex rely on the decentralized pressure and vacuum generator PGVA from Festo. Leer nota de prensa Imagen Sens 2023/11/08 | Global Germany Ensuring the right pressure Higher demands on throughput and precision – this is only possible with more automation in ... Leer nota de prensa
Cuando se trata de sujetar y girar pequeños objetos en un espacio muy reducido, la mejor opción en muchas aplicaciones de ciencias de la vida es el módulo de sujeción giratorio compacto EHMD de Festo. En la automatización de laboratorios, por ejemplo, es posible abrir con él sin problemas diferentes tipos de frascos de muestras. El módulo Z se adapta intuitivamente a los diferentes pasos de rosca de la tapa, sin necesidad de perder el tiempo en cambios de máquina. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Sujeción y giro fiables de piezas pequeñas Cuando se trata de sujetar y girar pequeños objetos en un espacio muy reducido, la mejor opción en ... Leer nota de prensa
Apertura de recipientes de muestras y pipeteo de muestras líquidas en el mismo espacio de trabajo, lo que ahorra espacio en el laboratorio. Esto es posible gracias al nuevo pórtico multieje EXCL de Festo, de reducidas dimensiones, para dispositivos de sobremesa y control de movimiento basado en PCB. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Múltiples funciones en un espacio de trabajo ... Apertura de recipientes de muestras y pipeteo de muestras líquidas en el mismo espacio de trabajo ... Leer nota de prensa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún problema con la válvula con separación de fluidos VYKA de Festo. La compacta unidad de alimentación mide y aspira con precisión las cantidades más pequeñas de líquido con una anchura de sólo 7 mm. Cumple los elevados requisitos de estanqueidad exigidos para las aplicaciones de gas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Potencia compacta y densa Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún ... Leer nota de prensa
2024/11/07 | Global Compamed 2024 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Comunicados de prensa (9) Imágenes (34) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/11/08 | Global Compamed 2023 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Comunicados de prensa (9) Imágenes (32) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG