Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo in vielen Life-Science-Applikationen die ideale Wahl. Beispielsweise lassen sich in der Laborautomation unterschiedliche Probenfläschchen damit problemlos öffnen. Das Z-Modul gleicht Gewindesteigungen der Deckel intuitiv aus – ganz ohne Umrüstzeiten. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Kleinteile sicher greifen und drehen Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul ... Pressemitteilung lesen
Öffnen von Probengefäßen und Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Arbeitsraum – das spart Platz im Labor. Möglich macht dies das neue Multi-Achsen-Portal EXCL von Festo mit kleiner Grundfläche für Tischgeräte und PCB-basierter Bewegungssteuerung. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Mehrere Funktionen im kleinen Arbeitsraum Öffnen von Probengefäßen und Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Arbeitsraum – das spart ... Pressemitteilung lesen
Höhere Anforderungen an Durchsatz und Präzision – das ist nur mit mehr Automatisierung in der Labortechnik möglich. Sensapex belieferte bereits mehr als 800 Kunden weltweit mit hochpräzisen Mikromanipulatoren, Mikroskopen und Druckreglern – von der neurowissenschaftlichen Forschung bis zur In-vitro-Fertilisation (IVF) – um nur einige Anwendungsbeispiele zu nennen. Um erfolgreich zu arbeiten, setzen die Druckcontroller von Sensapex auf den dezentralen Druck- und Vakuumerzeuger PGVA von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Sens 08.11.2023 | Global Deutschland Sorgt endlich für den richtigen Druck Höhere Anforderungen an Durchsatz und Präzision – das ist nur mit mehr Automatisierung in der ... Pressemitteilung lesen
Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo ist das problemlos möglich. Das kompakte Kraftpaket dosiert und aspiriert kleinste Mengen an Flüssigkeit präzise bei einer Breite von nur 7 mm. Es erfüllt die hohen Leckage-Anforderungen, die für Gas-Anwendungen gefordert sind. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Kompaktes und dichtes Kraftpaket Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem ... Pressemitteilung lesen
16.11.2025 | Global Compamed 2025 Die Compamed ist die Leitmesse für Hightech-Lösungen im Bereich der Medizintechnik. Pressemitteilungen (4) Bilder (17) Pressemappen ansehen Bild Messe Duesseldorf
07.11.2024 | Global Compamed 2024 Die COMPAMED in Düsseldorf ist eine internationale Leitmesse für High-Tech-Lösungen in der Medizintechnik. Pressemitteilungen (9) Bilder (34) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
08.11.2023 | Global Compamed 2023 Compamed ist die führende Messe für High-Tech-Lösungen in der Medizintechnik Pressemitteilungen (9) Bilder (32) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG