© Festo SE & Co. KG
Key Visual Gas Handling
Precise, energy-saving, silent and fast – piezo technology makes gas handling in medical technology and laboratory automation truly efficient.
Español translation unavailable for Alla ricerca di una diagnostica ad alto rendimento.
Español translation unavailable for Festo Launches the Online KVZA Butterfly-Valve Configurator.
Español translation unavailable for KVZA, Festo online valve configurator.
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Global
Válvulas compactas y versátiles
Dosificación, aspiración o flujo continuo: las válvulas con separación de fluidos ...
Leer nota de prensa
Dosificación, aspiración o flujo continuo: las válvulas con separación de fluidos VYKA, VYKB y VZDB de Festo hacen posible estos tres modos operativos. Estas válvulas compactas dosifican y aspiran cantidades mínimas con la máxima precisión. Gracias a su excepcional densidad de potencia en cuanto a presión y diámetro nominal, están perfectamente preparadas para controlar ...
© Festo SE & Co. KG
Electroválvulas VYKA, VYKB y VZDB
Dosificación, aspiración o flujo continuo: las válvulas con separación de fluidos VYKA, VYKB y VZDB de Festo hacen posible estos tres modos operativos.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube on a transport system
The SupraCube is a Compact stand-alone levitation module with superconductor technology.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Global
SupraCube: Máxima flexibilidad en tecnología para automatización
Con SupraCube, Festo presenta por primera vez un concepto de SupraMotion en el que la unidad superconductora se ...
Leer nota de prensa
Con SupraCube, Festo presenta por primera vez un concepto de SupraMotion en el que la unidad superconductora se puede separar del refrigerador eléctrico y puede funcionar de forma autónoma durante un máximo de dos horas. Esta tecnología compacta permite mover y manipular objetos sin contacto, lo cual resulta idóneo en industrias con estrictos requisitos de limpieza, como la automatización de laboratorios, la ...
© Festo SE & Co. KG
2021/03/23
|
Global
Las conexiones de tubos pertenecen al pasado
Los módulos de expansión neumáticos VTOP de Festo permiten la creación individual ...
Leer nota de prensa
Los módulos de expansión neumáticos VTOP de Festo permiten la creación individual de soluciones de regulación completas en combinación con un posicionador, lo que hacen innecesarias las conexiones externas, en las que pueden producirse fugas. En comparación con estas soluciones convencionales, con VTOP es posible obtener un ahorro de costes del 30 %. Y la instalación solo requiere una ...
© Festo SE & Co. KG
Posicionador CMSH sobre el actuador lineal con VTOP
VTOP es adecuado para actuadores lineales y, a través de una interfaz según VDI/VDE3847-2, permite el montaje sencillo de un posicionador.