© Festo SE & Co. KG
Válvulas VHEF y VMEF
Válvulas de accionamiento manual y mecánico VHEF y VMEF de Festo
© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Global
Válvulas compactas y versátiles
Dosificación, aspiración o flujo continuo: las válvulas con separación de fluidos ...
Leer nota de prensa
Dosificación, aspiración o flujo continuo: las válvulas con separación de fluidos VYKA, VYKB y VZDB de Festo hacen posible estos tres modos operativos. Estas válvulas compactas dosifican y aspiran cantidades mínimas con la máxima precisión. Gracias a su excepcional densidad de potencia en cuanto a presión y diámetro nominal, están perfectamente preparadas para controlar ...
© Festo SE & Co. KG
Electroválvulas VYKA, VYKB y VZDB
Dosificación, aspiración o flujo continuo: las válvulas con separación de fluidos VYKA, VYKB y VZDB de Festo hacen posible estos tres modos operativos.
© Festo SE & Co. KG
Elektrifizierung des Antriebsstrangs, real (Elektromobilität)
The demand for automation for battery cell production and other e-vehicle components is increasing. The degree of automation in production is increasing due to the electrification of powertrains. 
Español translation unavailable for Festo Develops a New Compact Cylinder for its Simplified Electric Motion Series of Actuators .
Español translation unavailable for Festo EPCE.
© Festo SE & Co. KG
SupraCube ready for use
Once cooled and disconnected from the cooler, the SupraCube is ready for use: connected in parallel with other SupraCubes on a transport system or for use in the safety lab next door.
© Festo SE & Co. KG
SupraCube: contactless transport
With the SupraCube, objects can be transported without contact - even across covers.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
SupraCube on a transport system
The SupraCube is a Compact stand-alone levitation module with superconductor technology.
SupraCube
© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Global
SupraCube: Máxima flexibilidad en tecnología para automatización
Con SupraCube, Festo presenta por primera vez un concepto de SupraMotion en el que la unidad superconductora se ...
Leer nota de prensa
Con SupraCube, Festo presenta por primera vez un concepto de SupraMotion en el que la unidad superconductora se puede separar del refrigerador eléctrico y puede funcionar de forma autónoma durante un máximo de dos horas. Esta tecnología compacta permite mover y manipular objetos sin contacto, lo cual resulta idóneo en industrias con estrictos requisitos de limpieza, como la automatización de laboratorios, la ...