© Festo SE & Co. KG
ELCC cantilever axis
ELCC cantilever axis from Festo can cut cycle times in handling applications by up to 30%.
DFPC actuador lineal neumático
Libertad de elección: El actuador lineal neumático de doble efecto DFPC de Festo para el accionamiento de válvulas de proceso es disponible en la económica variante estándar preconfigurada o como versiones configuradas de forma individual.
© Festo SE & Co. KG
2020/04/09
|
Global
La lengua de camaleón de la automatización gana premios de diseño
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF ...
Leer nota de prensa
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF de Festo imita el funcionamiento de la lengua de un camaleón. Esto le permite agarrar, recopilar y depositar objetos con formas diferentes sin necesidad de una conversión manual. Por ello ha recibido los galardones de renombre mundial iF Design Award y Red Dot Design Award en el año 2020.
© Festo SE & Co. KG
DHEF Pinza de forma adaptativa 1
La pinza de forma adaptativa DHEF: como la lengua de un camaleón, agarra de forma segura objetos redondos, delicados y de formas irregulares. Por este concepto de sujeción fuera de lo normal, la pinza de Festo ha recibido los premios de diseño iF...
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 2
Numerosas variantes individuales de armarios de maniobra: rápidamente con la herramienta online "Cabinet Guide Online".
© Festo SE & Co. KG
Cabinet Guide Online 1
En un tiempo récord hasta el armario de maniobra individual: de forma muy sencilla con la herramienta online "Cabinet Guide Online".
Español translation unavailable for VAEM.
© Festo SE & Co. KG
VEAE en respirador artificial
La válvula proporcional es adecuada para su uso en respiradores artificiales móviles o fijos en la atención ambulatoria o en clínicas.
© Festo SE & Co. KG
VEAE válvula proporcional
Ya se trate de oxígeno, aire, nitrógeno o gases inertes: la válvula proporcional VEAE regula caudales de gas de forma estable y precisa. (Fotografía: Festo)
Supra Drive 2.0
© Festo SE & Co. KG
SupraDrive 2.0
With superconductor technology, objects can be stored and moved without contact – as with the SupraDrive 2.0.