© Festo SE & Co. KG
2021/04/12
|
Global
Festo aumenta su facturación con la electromovilidad
En 2020, Festo consiguió aumentar un 40 % sus ventas en el segmento de «Máquinas y ...
Leer nota de prensa
En 2020, Festo consiguió aumentar un 40 % sus ventas en el segmento de «Máquinas y sistemas para la fabricación de baterías». La demanda de sistemas para la automatización de la producción de celdas de batería y otros componentes de los vehículos eléctricos está aumentando. Festo considera que existen grandes oportunidades de crecimiento en este segmento.
© Festo SE & Co. KG
Electrificación de la cadena cinemática
La demanda de automatización para la producción de células de baterías y otros componentes de los vehículos eléctricos está aumentando. El grado de automatización de la producción está aumentando debido a la electrificación de las cadenas...
© Festo SE & Co. KG
Pulse valve VSVA
Due to the pulsating blowing, the blowing impulse is stronger than with continuous air flow. By suspending the blowing process, up to 80 percent energy is saved.
© Festo SE & Co. KG
Detección de fugas
Los auditores de Festo pusieron a prueba todo el sistema de aire comprimido. Aquí puede verse la detección de fugas.
© Festo SE & Co. KG
Automotive Industry
The AI solution for clamping systems in the automotive industry prevents expensive machine failures.
© Festo SE & Co. KG
Bloque de seguridad con válvulas de asiento inclinado
Ahorrar espacio y evitar fugas: con varias válvulas de asiento inclinado del tipo VZXA en el bloque de seguridad.
© Festo SE & Co. KG
Prensa de calor
Potencial de ahorro en los procesos de carga en prensas de calor: ahora con el Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Compensador
Ergonomía para una mayor eficiencia: los compensadores servoneumáticos con solución de accionamiento YHBP de Festo permiten a los trabajadores elevar y mover grandes masas con total facilidad en tareas de montaje y logística.
Español translation unavailable for New Cartesian Motion Solution from Festo Slashes OEM Engineering, Assembly, and Programming Costs.
© Festo SE & Co. KG
2022/03/16
|
Global
Interfaces flexibles en la construcción de instalaciones
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de ...
Leer nota de prensa
Flexible, robusta y potente - la válvula de asiento inclinado VZXA de Festo controla los flujos de medios de forma rápida y fiable hasta a una temperatura de 230 °C. Su arquitectura de producto inteligente con interfaz patentada permite combinar libremente cuerpos de válvulas y actuadores. Con función Hot Swap para la sustitución rápida del actuador o de otras piezas de repuesto.