2024/02/20
|
Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido
Festo electric drive automation at Mondelez
Mondelez has chosen Festo electric drive technology for a new automated chocolate Easter egg mixing ...
Leer nota de prensa
Mondelez has chosen Festo electric drive technology for a new automated chocolate Easter egg mixing installation at its site in Herentals, Belgium. The egg mixing line uses an ingenious system of conveyors to ensure that everyone finds a nice mix of flavours in their pack of chocolate eggs at Easter. Electric drives were chosen over pneumatics because they offer lower energy consumption, higher safety and more flexibility in controlling speeds and ...
Mondelez_Image 3
Thanks to Festo electric drives, a variety of flavour mixes can be achieved without difficulty.
Mondelez_Image 2
Dual Festo ELGA timing belt shafts and ESBF electric cylinders direct the filling conveyor in the correct direction to fill the pallet bins evenly.
Mondelez_Image 1
Bob Aerts (Engineering Mondelez) together with Johan De Pauw (Sales Engineer from Festo) at the new filling system.
© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Global
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Leer nota de prensa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
© Festo SE & Co. KG
2024/02/02
|
Global
La neumática da un salto con la tecnología piezoeléctrica
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en patch clamping
La VTEP permite realizar aplicaciones como el patch clamping de células humanas mediante presión y vacío.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en la producción de baterías
VTEP es adecuado para el control de la pista de láminas de baterías, por ejemplo.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en fotolitografía
Válvulas como la VTEP también se utilizan como válvulas piloto para válvulas de medios. En fotolitografía, por ejemplo, los wafern deben recubrirse con gran precisión con una laca resistente a la luz. Una función de aspiración hacia atrás...