© Festo SE & Co. KG
BionicFlyingFox 1
Despite its wingspan of 228 cm and its overall length of 87 cm, the BionicFlyingFox weighs 580 grams.
© Festo SE & Co. KG
BionicWheelBot 2
The BionicWheelBot in rolling mode with extended propelling legs.
© Festo SE & Co. KG
BionicWheelBot 1
Mechatronic overall system: intricate kinematics based on a natural model.
© Festo SE & Co. KG
SupraTransport_2
An L-shaped workpiece carrier hovers above a magnetic rail with a large gap thanks to a permanent magnet on its underside – stabilised by superconductor technology.
© Festo SE & Co. KG
SupraTransport_1
An L-shaped workpiece carrier hovers above a magnetic rail with a large gap thanks to a permanent magnet on its underside – stabilised by superconductor technology.
2020/05/21
BionicWorkplace
http://www.presslive.de/bionicworkplace
© Festo SE & Co. KG
2020/04/09
|
Global
La lengua de camaleón de la automatización gana premios de diseño
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF ...
Leer nota de prensa
Agarrar piezas como la lengua de un camaleón: el principio activo de la pinza de forma adaptativa DHEF de Festo imita el funcionamiento de la lengua de un camaleón. Esto le permite agarrar, recopilar y depositar objetos con formas diferentes sin necesidad de una conversión manual. Por ello ha recibido los galardones de renombre mundial iF Design Award y Red Dot Design Award en el año 2020.
© Festo SE & Co. KG
DHEF Pinza de forma adaptativa 1
La pinza de forma adaptativa DHEF: como la lengua de un camaleón, agarra de forma segura objetos redondos, delicados y de formas irregulares. Por este concepto de sujeción fuera de lo normal, la pinza de Festo ha recibido los premios de diseño iF...
2020/03/12
BionicSoftHand ...
2020/03/17
BionicSoftHand